主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQ25792
过去2年、我们在开发过程中一直在数十个原型中使用 BQ28Z610-R1、都没有问题。
昨天发生了两种该问题的情况、因此我认为我们采取了一些措施来破坏电量监测计。 两个电池在发生任何事情之前都在工作。
在这两种情况下、电池都充满电并且 BQ 报告了正确的完全电池电压(~8.2V)、但 SoC 仅为1%。
我们的产品有一个双电池组、其中包含两节隔离式2节电池、每节电池都有自己的 BQ 电量监测计。 两个电池一起充电和放电、因此它们在 SoC 中保持靠近并看到相同的循环。 在两个故障中、只有一个电池受到影响、电池组的另一侧(另一个 BQ)正常。 不同的微控制器监控单独的 i2c 总线上的两侧。 两个故障发生在不同的控制器上。
两个电池都从我们的器件中移除、并通过 EV2400/Studio 进行检查。 附加了数据文件。 在保存所有数据后、我尝试重置 BQ。
在一个电量监测计上、重置纠正了问题。 SOC 变为100%、一切正常。
在第二个电量监测计上、重置未解决问题、但症状发生变化。 SoC 上电但未达到100%、电流显示1.5A 充电、但未连接任何器件、因此实际为零。 然后、我尝试了 CC 失调电压校准、但这不会改变报告的1.5安电流。 我将一个电阻器负载连接到电池上、消耗大约2安培、但监测计仍报告1.5安培充电。
随附的电子表格来自 Studio 日志、显示了发生故障以及复位和 CC 失调电压校准后的电量监测计寄存器。
假设我们是以某种方式导致这个问题的、那么我的问题是什么可能引发这些问题、所以我可以尝试找出系统中的根本原因。
谢谢!
e2e.ti.com/.../fuel-gauge-pack-1-side-2.gg.csve2e.ti.com/.../fuel-gauge-pack-2-side-1.gg.csve2e.ti.com/.../fuel-gauge-issue.xlsx