This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:充满电时为1% SoC

Guru**** 2549270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, EV2400, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305423/bq28z610-r1-1-soc-when-fully-charged

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ25792

过去2年、我们在开发过程中一直在数十个原型中使用 BQ28Z610-R1、都没有问题。

昨天发生了两种该问题的情况、因此我认为我们采取了一些措施来破坏电量监测计。 两个电池在发生任何事情之前都在工作。

在这两种情况下、电池都充满电并且 BQ 报告了正确的完全电池电压(~8.2V)、但 SoC 仅为1%。

我们的产品有一个双电池组、其中包含两节隔离式2节电池、每节电池都有自己的 BQ 电量监测计。 两个电池一起充电和放电、因此它们在 SoC 中保持靠近并看到相同的循环。 在两个故障中、只有一个电池受到影响、电池组的另一侧(另一个 BQ)正常。 不同的微控制器监控单独的 i2c 总线上的两侧。 两个故障发生在不同的控制器上。

两个电池都从我们的器件中移除、并通过 EV2400/Studio 进行检查。 附加了数据文件。 在保存所有数据后、我尝试重置 BQ。

在一个电量监测计上、重置纠正了问题。 SOC 变为100%、一切正常。

在第二个电量监测计上、重置未解决问题、但症状发生变化。 SoC 上电但未达到100%、电流显示1.5A 充电、但未连接任何器件、因此实际为零。 然后、我尝试了 CC 失调电压校准、但这不会改变报告的1.5安电流。 我将一个电阻器负载连接到电池上、消耗大约2安培、但监测计仍报告1.5安培充电。

随附的电子表格来自 Studio 日志、显示了发生故障以及复位和 CC 失调电压校准后的电量监测计寄存器。

假设我们是以某种方式导致这个问题的、那么我的问题是什么可能引发这些问题、所以我可以尝试找出系统中的根本原因。

谢谢!


e2e.ti.com/.../fuel-gauge-pack-1-side-2.gg.csve2e.ti.com/.../fuel-gauge-pack-2-side-1.gg.csve2e.ti.com/.../fuel-gauge-issue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我在电池组1的电流检测电路中发现一个破裂的电阻器、因此导致恒定的读数为1.5安培。 我猜、没有电流检测解决了电量监测问题、并导致 BQ 报告的伪 SoC、满容量和能量值。

     
    Pack 2报告了正常的满容量和能量值以及电流检测功能在其上正常工作、因此到目前为止似乎是不同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您能否更深入地谈谈更改电阻后仍然存在的电池组2问题?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony:

    要明确。

    电池组1 /侧2的电阻器破裂、并且在经过维修后能够正常工作。 因此、我不是在这方面寻求帮助。

    Pack 2/side 1没有明显的硬件问题。 它会报告1%的 SoC、直到我复位 BQ、现在它运行正常。 因此、我想问、为了使 BQ 进入该状态、我们的系统可能会发生什么情况。

    我相信电池组1和2有完全不同和独立的问题、并且两者都已修复。 Pack 1有一个明确的硬件根本原因。 Pack 2仍然是一个谜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的澄清。 您能否告诉我报告此 SOC 时电池处于什么状态(充电/放松/放电)?

    此外、您是否可能有一个更长的日志文件来描述这种情况?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony:

    电池最近已完成充电。 充电器(BQ25792)仍处于通电状态、但处于"未充电"状态、因此正在为系统供电、并指示无电池电流。 这正是我们注意到错误的 SoC 时的状态。 我不知道 SoC 何时出错-无论是在充电周期之前、期间还是之后。

    很遗憾、我再也没有日志了。 从输出器件移除电池后、可从 Studio 获取电子表格中包含的电池寄存器数据以及 EV2400。 我从我们的器件中的监测计检索到的有限数据如下(左列是坏电池、右列是同一电池组的好端)。

    batVoltage       8236 mV     8275 mV  
    batCurrent         -3 mA (电池电流)       -4 mA  
    batSockRaw           1%        100%
    batSockAdj           0%        100%
    batSoh             87% 89%         
    batTemp            35 C        34 C  
    batEnergy        2575 CWH    2673 CWH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    由于美国节假日、请预计回复会延迟。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 欢迎您进一步

    了解!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很抱歉耽误你的时间。

    关于 Pack 2/Side 1问题、如果不提供所发生事件的日志文件、则很难直接找到问题的根本原因、因为我们不知道寄存器当时代表的是什么。 但是、Impedance Track 电量计的设置可以防止 SOC 在充满电时跳跃、例如 RELAX_JUMP_OK 和 SMOOTH。 这些设置可以在 TRM 的第6.6节中找到:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺