This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514:UCC23514是否有用于多管并联连接方案的参考设计、包括原理图和布局等

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23514EVM, UCC23514, UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311545/ucc23514-is-there-a-reference-design-for-the-multi-tube-parallel-connection-scheme-of-ucc23514-including-schematic-and-layout-etc

器件型号:UCC23514
主题中讨论的其他器件:UCC21732

UCC23514的多管并联连接方案是否有参考设计、包括原理图和布局等。 多管并行连接设计方案和以下 UCC23514evm 单管方案参考设计之间有何差异? 我们应该如何专门设计它?

e2e.ti.com/.../UCC23514EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我理解是否正确、您正在寻求有关如何并行配置多个 UCC23514器件的建议? 或许可以驱动大型碳化硅模块的闸极? 这个想法的理论问题是、驱动器之间没有"先断后合"。 传播延迟不匹配可能导致驱动器输出之间发生瞬态短路。 似乎最好使用更大的栅极驱动器、这也可能具有用于保护更大、更昂贵的开关的有用功能。   

    我不知道展示该电路配置的 TI 设计。

    UCC21732数据表中有一些材料讨论了如何使用一个 UCC21732驱动多个 FET 栅极、以及如何使用由 CLMPE 驱动的外部米勒钳位来防止将所有栅极短路在一起并增加电流共享不平衡。

    您能否用此电路讨论您的策略? 您是否愿意考虑改用我们的大型栅极驱动器之一?

    此致、

    肖恩