This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:数据表

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310533/bq25798-datasheet

器件型号:BQ25798

在下面的查询中、数据表中有一个拼写错误、您是否计划更新数据表?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206859/bq25790-vac_ovp/4555387?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25798%20kagawa#4555387 

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214571/bq25798-conv_ocp_stat?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25798%252525252525252520kagawa#

如果不是、您是否可以提交数据表的拼写错误列表?
我们有客户要求更新。

此致、
香川市










  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    是的、我们最终将更新数据表。  这个过程很长、需要很多批准。  关于上面的第一篇文章、这是数据表省略部分、将添加该内容。  下面是一个数据表错误、其中默认值为26V 而非7V、而1h 对应于18V 而非22V。  

      您认为数据表中应该包含 e2e.ti.com/.../bq25798-conv_ocp_stat 上的哪些具体内容?  CONV_OCP 标志的条件? 寄存器0x09已经被更新。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:

    该数据表将在何时更新?

    图9-32中的位5是保留的、但它是 STOP_WD_CHG、对吗?

    又来了 

     





    一次 e2e.ti.com/.../4555387 此致、 香川市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    感谢您指出保留的排印错误。  我已在此 e2e 文章中提供了列表中的所有已知数据表错误。  即使在今天提交数据表更改、由于我们的数据表更改流程和需要审批、这些更改即使已经超过1个月、也不会在网站上反映出来。  这就是我们只有在累积了几次数据表更改后才进行数据表更改的原因、除非这些更改会影响电气规格表的保修值。

    此致、

    杰夫