This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 快速充电、12V 电源

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312063/usb-fast-charge-with-12v-supply

大家好!

对于使用12伏电源的5伏和9伏 USB c 快速充电、您有何建议?

我搜索组件以生成电源和兼容组件、从而驱动 USB D+、D-、CC1和 CC2
我看到有很多参考文献存在、所以很难找到一个比较好的参考文献、因为几乎所有组件都非常复杂、有许多引脚和可编程寄存器

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivien、您好!

    您说快速充电是什么意思? 功率级别下运行?

    如果您正在寻找 Qualcomm 快速充电、 我们没有 USB-C PD 控制器、 系列微控制器。

    通常、您将需要一个 PD 控制器和一个兼容的直流/直流转换器(在本例中、降压转换器应该可以工作)。 PD 控制器和 BUCK 必须具有某种方式来传达电压和功率要求的变化。

    谢谢。此致、

    克里斯