This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请参考设计和电路图- 10KV 浪涌保护

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311795/request-for-reference-design-and-circuit-diagram---10kv-surge-protection

您好!

我们目前正在进行一个项目、该项目需要一款能够在三相电源中承受10KV 浪涌的器件。

为确保设计和实施得当、我们恳请参阅10KV 差模浪涌标准的参考设计和电路图。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adi:

    TI 销售的单一器件不能承受这一要求。 我不确定、但我认为在这里可以使用保险丝链、压敏电阻和 TVS 二极管。  

    在参考设计方面、我发现了这份文档、其中介绍了4kV 浪涌。 10kV 浪涌无法找到相应的电压。 以下链接是: PoE 受电设备的雷击浪涌注意事项

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛