This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:400uA 静态电流

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311023/tps2121-400ua-quiescent-current

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2117

大家好、静态电流 TPS2121在第7.5节中的值为400uA。

如果有较低静态电流的替代方案、请分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KMB:

    请参见 TPS2117、它的 IQ 典型值为1.32uA。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Patrick,

    谢谢你的答复。
    我的应用的输入电压高达6.5V。TPS2117无法正常工作。 你能建议一些其他部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    遗憾的是、我们没有任何其他具有较低 Iq 的器件或解决方案。

    如果6.5V 是瞬态电压、那么我推荐以下解决方案:

    否则、我建议继续使用 TPS2121。

    谢谢。

    帕特里克