This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLDC 电机的电源

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28951, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312112/power-supply-for-bldc-motor

主题中讨论的其他器件:UCC28070AUCC28951UCD3138

您好!  

我想为无刷直流电机设计100V 交流转100V 直流、80A 电源。 您是否有可以使用的参考设计?

此致、

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bright、您好!

    所需资源汇总:

    • 输入:100VAC
    • 输出:100VDC @ 80A (8kW)

    我们没有任何输出功率级别如此高的参考设计。

    对于模拟控制器、一个使用 UCC28070A 交错 CCM PFC 控制器(https://www.ti.com/product/UCC28070A) 、之后是 UCC28951 PSFB 控制器(https://www.ti.com/product/UCC28951) 的设计是一个不错的选择。 隔离对于直流/直流转换中的高功率等级非常重要。

    您还可以尝试更多高级拓扑、如图腾柱 PFC。 这些拓扑需要数字控制器、例如 UCD3138 (https://www.ti.com/product/UCD3138)。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wong:

    感谢您的答复。

    此致、

    明亮