This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:TLV1117IDCY

Guru**** 1641220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310684/tlv1117-tlv1117idcy

器件型号:TLV1117

您好!

  我使用1K、1.62k 和 TLV1117IDCY 来获得3.3V、但我得到3.8V、Vref 是0.88V。

  可以给我一些建议,以重新分配它.

 非常感谢!

此致!

吉峡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jijxia:  

    您能否分享一下您的原理图图片?  

    谢谢。  

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jijxia:   

    数据表中 Vref 的典型值为1.25V。 您在 Vadj 下的测量值是0.88V 吗?

    在此原理图中、R1和 R2均列为1ku 欧姆、是否有意为之?  

    在 Vref = 0.88V 时、I 计算出的 Vout = Vref (1+R2/R1)= 0.88 (1+ 1620/1000)= 2.3V

    当 Vref = 1.25V 时、I 计算出的 Vout = 1.25 (1+1620/1000)= 3.28V

    这两个值都与您看到的 Vout 不匹配。 是根据数据表计算 Vout 还是测量 Vout?

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R3为1.65K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jijxia:  

    在这种情况下、Vout = 1.25 (1 + 1650/1000)= 3.3125V

    这两个值都与您看到的 Vout 不匹配。 是根据数据表计算 Vout 还是测量 Vout?

    Br、

    埃林