This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:使用闩锁功能时如何处理 ILIM 引脚

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306923/tps1641-how-to-handle-the-ilim-pin-when-using-the-latchoff-feature

器件型号:TPS1641

您好!

TPS16413在 ILIM 引脚(断续)和 IOCP 引脚(闭锁)上具有过流保护功能。 我们 计划配置一个电路、在发生过流时只锁闭、而不使用断续保护。

数据表指出 ILIM 引脚不应保持开路或接地、因此我尝试通过从 ILIM 的 IDLE 引脚上移除电容器来将其断开。 这种引脚处理方法是否有任何问题? 当电路在过流流动时锁存而不使用断续保护时、我想知道该电路的引脚设置。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    ILIM 和 IOCP 并非相互独立。 TPS16413将在计时器结束后限制电流、然后进入热关断和锁存。  

    是否希望在检测到过流但未进入电流限制条件时断路器件间的电流?

    我一直休假到年底。 进一步的答复将被推迟。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kunal:

    如果检测到过流而未进入电流限制,您希望部件断路?

    否。  我们正在考虑使用 TPS16413限制过流。

    请告诉我 TPS16413的电路配置、它在过流限制后不使用断续保护、但仅在过流时闭锁。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您说断续保护是什么意思? 是指设备正在尝试重新启动?  TPS16413是闭锁型号。 因此、它会在发生过流时限制电流、然后在达到热关断后保持锁存状态。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kunal:

    过流时它将限制电流,然后在触发热关断后它将保持锁定状态。

    当过流时闭锁的电路的上述数据表中的电路配置是否没有问题?
    数据表指出:"请勿打开 ILIM 引脚或将其接地"、因此我想从 ILIM 的 IDLE 引脚上移除电容器并使其保持开路状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    以下配置没有问题。 IDLE 和 ILIM 是单独的引脚。 保持高度断开将导致器件在没有任何延迟的情况下进入电流限制。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kunal:

    感谢您的答复。
    我想在发生热关断之前停止重复 Iout>ILIM、Iout<ILIM、如随附文档中的左侧波形所示。

    e2e.ti.com/.../TPS16413.xlsx

    TPS16413的设置如下、是否有任何问题?
    通过此设置、可以在 Iout≧1.4A 时锁存。
    ・IOCP=1.37A (12kΩ)
    ・ILIM=1.45A (6.8kΩ)
    ・TDLY=155ms (未实现)

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    这看起来没有问题。

    此致

    G·库纳尔