This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:与 LM5117模型未加密有关的 LTSPICE 问题

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304859/lm5117-ltspice-issue-regarding-unencrypted-lm5117-model

器件型号:LM5117

您好、我在使用未加密的 LM5117模型时遇到了同样的问题。 我在微电容器中使用了它、并给出了关于 T (0、0)的相同误差、删除它时会出现奇点错误。 因此、我在 LTSPICE 上实现它、并且在尝试仿真时给出了 V3短路(V3是 LM5117编码内的一个变量)错误。 我的问题是、代码中是否有问题、或者模型外部的连接是否不良? 在这两种情况中、我应该怎么做才能解决问题? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的电路是 TI 数据表第22页的典型电路第8.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LTspice 中的错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误日志:  

    电路:* F:\LTSpice\LTSPICE\.asc

    "§(v (n14931274)-v (VCC)-0.1)* 10m、-30m、30m)}"中使用卷边括号的问题
    错误:未定义的符号位于:"limit (([v](n14931274)-v (VCC)-0.1)*10m、-30m、30m)"
    在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vTHRESH}|v (b)>{{vTHRESH}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中有问题地使用大括号
    错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))|v (b)>((vthresh))、((VDD))、(((VSS))"
    关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中使用花括号的问题
    错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))、((VDD))、(((VSS))"
    关于"b§e_abmgate1 yint1 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}、{{VDD}、{{VSS}})}"中使用花括号的问题
    错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))、((VDD)、((VSS))"
    关于"b§e_abmgate2 yint3 0 v={if (v (yint2)>{{vthresh}}、{{VSS}}、{{VDD}}"中使用花括号的问题
    错误:未定义的符号位于:"if ([v](yint2)>((vthresh))、((VSS))、((VDD))"
    关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中使用花括号的问题
    错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))、((VDD))、(((VSS))"
    关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中使用花括号的问题
    错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))、((VDD))、(((VSS))"
    关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}"中使用花括号的问题
    错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))、((VDD)、((VSS))"
    关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}"中使用花括号的问题
    错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))、((VDD)、((VSS))"
    u1:r19:两个引脚短接在一起--正在忽略。
    第42行错误: v1 n001 0 v
    未知参数"v"
    致命错误:短路电压源:U1:v3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derick 你好!

    我很抱歉。 TI 员工不允许支持 LTSPICE。 我将关闭该主题。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否允许 TI 员工支持 TINA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derick 你好!

    是的、您可以在 https://www.ti.com/lit/TINA /snvm619  https://www.ti.com/lit/zip/snvm620下载 tsc 模型和示例文件 

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    我下载了 PSpice for TI、并按照其数据表中所述构建了 LM5117典型电路。 仿真"运行"、但是我看不到应该对信号进行仿真的图形。 运行一段时间后、它会出现以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我尝试执行的电路、以及在 PSpice for TI 中构建的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derick 你好!  

    我多次看到 CSDxxx MOSFET 模型导致收敛错误的情况。 请使用理想压控开关重试。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将 PSMN5R5 MOSFET 模型导入到 PSpice for TI 中。 我没有找到可以导入到 PSpice for TI 的模型(对于 MOSFET)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从何处可以找到理想的压控开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derick 你好!  

    它在 PSPICE >> PASSIVE >> SWITCHES >> VOLTAGE CONTROLLECT 下。 请使 RON ~ 10m Ω

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了理想的开关、但它在电压、电流和器件方面出现收敛错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derick 你好!  

    请尝试自动收敛。 转至 PSPICE>EDIT SIMULATION PROFILE>选项>模拟模拟>自动融合

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了自动收敛、但错误仍然存在。 我可以发送文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test3.dsn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derick 你好!  

    1.请正确连接交换机。  

    2.请 使 RON ~ 10m Ω

    3.将 CSG 引脚接地  

    - EL