This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952的 MOS 最大驱动能力

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311236/bq76952-mos-maximum-drive-capability-of-bq76952

器件型号:BQ76952

您好

我想知道 BQ76952最多可以驱动多少对 MOS?

文档 zhcah9a 仅介绍了最多12对 MOS 的情况。 如果我想驱动16对 MOS、文档没有解释 BQ76952的驱动能力是否足够。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    驱动16个 FET 应该可以。 采用更多 FET 时、最大的变化是开通/关断会更慢。

    BQ76952具有~40uA 的最大直流电荷泵电流、同时保持良好的驱动电流。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙