This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200-Q1:TPS560200-Q1斜率和残余电压?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310539/tps560200-q1-tps560200-q1-slope-and-residual-voltage

器件型号:TPS560200-Q1

TPS560200QDGKRQ1的老化测试。

信号发生器控制板在老化过程中反复通电和断电、每0.5秒供电两天。 电压上升斜率约为4V/us。 目前、我们 发现降压转换器的5V 输出引脚的输出电压为10.2V、因此被判定为已损坏。
想了解在以下条件下导致芯片异常的 TPS560200QDGKRQ1降压芯片的条件/规格?
1.电压上升和下降的斜率是多少?
2.残余电压的启动范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    雪良稍后会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好

    是否通过持续关闭 EN 来测试它?最大 EN 电压是多少?  通常、EN 的加电/断电没有问题。 您能否让客户检查哪些引脚已损坏并分享原理图和布局? 谢谢!