This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:充满电和剩余电量

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307335/bq40z80-full-charge-capacity-and-remaining-capacity

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

大家好、

当产品使用大批量生产的电池时、发现充满电的电池容量和剩余的电池容量变为0。  还有一个相对变化率、电池显示始终为100%。 客户想知道导致数据跳转的原因?

    

此致、

刘安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:

    FCC 报告0mA 十六位的原因有很多 您能否共享.gg 文件以及发生这种情况的日志? 他们是否执行学习循环并使用 GPCCHEM 找到正确的化合物 ID?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Wyatt Keller:

    20240108-1.log

    Tue Jan 09 01:28:17 CST 2024
    
    Device Name = bq40z80
    Firmware Version = V0_04_BLD0005
    
    Design Capacity = 2700
    Design Voltage = 19200
    Specification Info = 0x0031
    Manufacturer Date = 2023-4-28
    Serial Number = 0x0001
    Manufacturer Name = CTECHI
    Device Name = GT500-22016-Bms-A2
    Device Chemistry = LFP
    
    Sample,DateTime,ElapsedTime,ManufAccess,RemCapAlarm,RemTimeAlarm,BattMode,@Rate(@),@TimeFull,@TimeEmpty,@RateOK,Temperature,Voltage,Current,AvgCurr,MaxErr,RSOC,ASOC,RemCap,FullChgCap,RunTimeEmty,AvgTimeEmty,AvgTimeFull,ChgCurr,ChgVolt,BattStat,CycleCnt,MaxTurboPwr,SusTurboPwr,MaxTurboCurr,SusTurboCurr,SoH,OpStatA,OpStatB,TempRange,ChgStat,GaugeStat,ITStat,MfgStat,SafetyAlertAB,SafetyStatAB,SafetyAlertCD,SafetyStatCD,PFAlertAB,PFStatAB,PFAlertCD,PFStatCD,CellVolt1,CellVolt2,CellVolt3,CellVolt4,CellVolt5,CellVolt6,CellVolt7,vBAT,vPACK,CellCurr1,CellCurr2,CellCurr3,CellCurr4,CellCurr5,CellCurr6,CellCurr7,CellPower1,CellPower2,CellPower3,CellPower4,CellPower5,CellPower6,CellPower7,Power,AvgPow,IntTemp,TS1Temp,TS2Temp,TS3Temp,TS4Temp,CellTemp,FETTemp,GaugeTemp,FltRemQ,FltRemE,FltFullChgQ,FltFullChgE,NoLoadRemCap,TrueRemQ,TrueRemE,InitialQ,InitialE,TrueFullChgQ,TrueFullChgE,T_sim,T_ambient,RaScale1,RaScale2,RaScale3,RaScale4,RaScale5,RaScale6,RaScale7,CompRes1,CompRes2,CompRes3,CompRes4,CompRes5,CompRes6,CompRes7,PackGrid,LStatus,CellGrid1,CellGrid2,CellGrid3,CellGrid4,CellGrid5,CellGrid6,CellGrid7,StateTime,DOD0_1,DOD0_2,DOD0_3,DOD0_4,DOD0_5,DOD0_6,DOD0_7,DOD0 Passed Q,DOD0 Passed E,DOD0 Time,DODEOC_1,DODEOC_2,DODEOC_3,DODEOC_4,DODEOC_5,DODEOC_6,DODEOC_7,QMax1,QMax2,QMax3,QMax4,QMax5,QMax6,QMax7,QMaxDOD0_1,QMaxDOD0_2,QMaxDOD0_3,QMaxDOD0_4,QMaxDOD0_5,QMaxDOD0_6,QMaxDOD0_7,QMaxPassedQ,QMaxTime,Tk,Ta,RawDOD_1,RawDOD_2,RawDOD_3,RawDOD_4,RawDOD_5,RawDOD_6,RawDOD_7,CBTime1,CBTime2,CBTime3,CBTime4,CBTime5,CBTime6,CBTime7,CBDOD_1,CBDOD_2,CBDOD_3,CBDOD_4,CBDOD_5,CBDOD_6,CBDOD_7,CBTotalDODChg,SOH_FC_Q,SOH_FC_E,LogRowTime(ms),LogStatus
    1,2024-01-09 01:28:21,4.004,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20792,1510,1510,1,98,88,2356,2427,65535,65535,4,4004,21600,0x0080,6,-20578,-10408,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0004,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3481,3461,3460,3452,3457,3486,0,20733,20873,1510,1510,1510,1511,1510,1510,0,526,523,522,522,522,526,0,3140,3136,30.9,24.2,18.5,-273.2,-273.2,18.5,24.2,18.5,2356,4457,2427,4591,2593,2447,4599,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5651,0,0,0,0,0,0,0,71,135,47,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,71,47,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1272,SUCCESS
    2,2024-01-09 01:28:25,8.012,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20800,1510,1510,1,98,88,2358,2427,65535,65535,3,4004,21600,0x0080,6,-20579,-10409,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0004,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3482,3462,3462,3452,3459,3488,0,20740,20881,1509,1510,1511,1510,1511,1509,0,525,523,523,521,523,526,0,3141,3137,30.5,24.3,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2358,4460,2427,4591,2595,2448,4601,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5655,0,0,0,0,0,0,0,70,133,47,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,70,47,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1230,SUCCESS
    3,2024-01-09 01:28:29,12.015,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20808,1510,1510,1,98,88,2359,2427,65535,65535,3,4004,21600,0x0080,6,-20579,-10409,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0004,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3483,3464,3463,3453,3459,3490,0,20748,20890,1510,1510,1511,1510,1510,1509,0,526,523,523,521,522,527,0,3143,3138,30.8,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2360,4464,2427,4591,2597,2450,4605,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5659,0,0,0,0,0,0,0,68,129,47,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,68,47,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1261,SUCCESS
    4,2024-01-09 01:28:33,16.020,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20816,1510,1510,1,98,88,2361,2427,65535,65535,3,4004,21600,0x0080,6,-20581,-10409,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0004,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3485,3466,3465,3454,3461,3491,0,20757,20901,1510,1510,1511,1510,1511,1509,0,526,523,524,522,523,527,0,3144,3139,30.8,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.5,24.2,18.5,2361,4467,2427,4591,2598,2452,4609,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5664,0,0,0,0,0,0,0,66,125,47,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,66,47,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1316,SUCCESS
    5,2024-01-09 01:28:37,20.025,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20826,1509,1510,1,98,88,2363,2427,65535,65535,3,4004,21600,0x0080,6,-20582,-10410,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0004,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3486,3467,3467,3455,3463,3493,0,20767,20907,1510,1510,1510,1511,1510,1509,0,526,524,524,522,523,527,0,3145,3140,30.6,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2363,4470,2427,4591,2600,2453,4611,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5667,0,0,0,0,0,0,0,65,123,47,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,65,47,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1249,SUCCESS
    6,2024-01-09 01:28:41,24.040,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20835,1510,1510,1,98,88,2364,2427,65535,65535,3,4004,21600,0x0080,6,-20581,-10409,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0004,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3487,3470,3468,3456,3464,3495,0,20775,20919,1510,1510,1511,1510,1509,1510,0,527,524,524,522,523,528,0,3147,3142,30.9,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2365,4473,2427,4591,2602,2455,4615,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5671,0,0,0,0,0,0,0,63,119,47,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,63,47,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1252,SUCCESS
    7,2024-01-09 01:28:45,28.050,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20846,1510,1510,1,98,88,2366,2427,65535,65535,3,4004,21600,0x0080,6,-20585,-10411,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0004,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3489,3472,3470,3458,3465,3497,0,20788,20929,1510,1511,1510,1511,1509,1510,0,527,525,524,523,523,528,0,3148,3143,30.9,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2366,4476,2427,4591,2603,2457,4618,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5675,0,0,0,0,0,0,0,61,116,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,61,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1258,SUCCESS
    8,2024-01-09 01:28:49,32.063,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20856,1510,1510,1,98,88,2368,2427,65535,65535,3,4004,21600,0x0080,6,-20586,-10412,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0004,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3490,3474,3471,3458,3467,3500,0,20797,20938,1510,1510,1510,1509,1510,1510,0,527,525,524,522,524,529,0,3150,3144,30.9,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2368,4479,2427,4591,2605,2458,4620,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5679,0,0,0,0,0,0,0,60,114,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,60,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1227,SUCCESS
    9,2024-01-09 01:28:53,36.069,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20868,1510,1510,1,98,88,2369,2427,65535,65535,3,2992,21600,0x0080,6,-20589,-10413,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3491,3475,3473,3460,3469,3502,0,20810,20950,1510,1510,1509,1509,1510,1509,0,527,525,524,522,524,528,0,3151,3146,30.9,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2370,4483,2427,4591,2607,2460,4624,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5684,0,0,0,0,0,0,0,58,110,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,58,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1255,SUCCESS
    10,2024-01-09 01:28:57,40.070,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20880,1510,1510,1,98,88,2371,2427,65535,65535,3,2992,21600,0x0080,6,-20592,-10414,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3494,3479,3476,3462,3470,3505,0,20820,20962,1510,1510,1511,1509,1510,1510,0,528,525,525,522,524,529,0,3154,3147,31.0,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2371,4486,2427,4591,2608,2462,4628,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5688,0,0,0,0,0,0,0,56,106,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,56,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1301,SUCCESS
    11,2024-01-09 01:29:01,44.075,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20894,1510,1510,1,98,88,2373,2427,65535,65535,3,2992,21600,0x0080,6,-20600,-10419,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3496,3482,3478,3463,3473,3508,0,20833,20978,1510,1510,1510,1510,1510,1510,0,528,526,525,523,524,530,0,3156,3149,30.7,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2373,4489,2427,4591,2610,2463,4630,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5691,0,0,0,0,0,0,0,55,104,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,55,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1230,SUCCESS
    12,2024-01-09 01:29:05,48.090,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20908,1510,1510,1,98,88,2374,2427,65535,65535,3,2992,21600,0x0080,6,-20609,-10423,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3498,3484,3481,3464,3475,3511,0,20848,20991,1511,1509,1510,1509,1509,1511,0,529,526,526,523,524,531,0,3158,3151,30.9,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2375,4492,2427,4591,2612,2465,4633,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5696,0,0,0,0,0,0,0,53,101,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,53,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1311,SUCCESS
    13,2024-01-09 01:29:09,52.102,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20923,1509,1510,1,98,88,2376,2427,65535,65535,3,2992,21600,0x0080,6,-20609,-10423,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3500,3488,3484,3465,3477,3514,0,20863,21007,1511,1510,1509,1509,1510,1511,0,529,527,526,523,525,531,0,3158,3152,30.9,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2376,4495,2427,4591,2613,2467,4637,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5700,0,0,0,0,0,0,0,51,97,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,51,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1284,SUCCESS
    14,2024-01-09 01:29:13,56.107,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20940,1509,1510,1,98,89,2378,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20616,-10427,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3503,3491,3486,3467,3480,3518,0,20880,21024,1510,1511,1509,1509,1510,1510,0,529,527,526,523,525,531,0,3160,3154,31.0,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2378,4498,2427,4591,2615,2468,4639,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5704,0,0,0,0,0,0,0,49,93,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,49,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1264,SUCCESS
    15,2024-01-09 01:29:17,60.122,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20959,1510,1510,1,99,89,2379,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20609,-10423,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3505,3496,3490,3469,3483,3522,0,20897,21043,1510,1511,1509,1510,1510,1509,0,529,528,527,524,526,531,0,3165,3156,31.0,24.3,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2380,4502,2427,4591,2617,2470,4643,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5708,0,0,0,0,0,0,0,48,91,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,48,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1293,SUCCESS
    16,2024-01-09 01:29:21,64.135,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20978,1510,1510,1,99,89,2381,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20622,-10430,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3508,3500,3493,3471,3486,3527,0,20919,21062,1510,1510,1509,1510,1510,1510,0,530,529,527,524,526,533,0,3169,3159,31.0,24.2,18.7,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2381,4505,2427,4591,2618,2472,4647,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5712,0,0,0,0,0,0,0,46,87,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,46,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1249,SUCCESS
    17,2024-01-09 01:29:25,68.144,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21000,1510,1510,1,99,89,2383,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20626,-10432,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3511,3505,3497,3473,3489,3532,0,20939,21085,1510,1510,1509,1510,1509,1510,0,530,529,528,524,526,533,0,3172,3161,31.0,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2383,4508,2427,4591,2620,2473,4649,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5716,0,0,0,0,0,0,0,44,84,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,44,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1256,SUCCESS
    18,2024-01-09 01:29:29,72.149,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21024,1510,1510,1,99,89,2384,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20628,-10433,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3514,3510,3501,3476,3492,3537,0,20963,21110,1511,1509,1509,1510,1509,1510,0,531,530,528,525,527,534,0,3176,3164,31.0,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.2,18.7,2385,4511,2427,4591,2622,2475,4652,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5720,0,0,0,0,0,0,0,43,82,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,43,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1266,SUCCESS
    19,2024-01-09 01:29:33,76.156,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21050,1510,1510,1,99,89,2386,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20628,-10433,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3518,3517,3506,3478,3496,3543,0,20990,21135,1510,1509,1509,1510,1509,1509,0,531,531,529,525,528,535,0,3179,3167,31.0,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2386,4514,2427,4591,2623,2477,4656,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5724,0,0,0,0,0,0,0,41,78,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,41,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1308,SUCCESS
    20,2024-01-09 01:29:37,80.159,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21079,1510,1510,1,99,89,2388,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20635,-10436,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3521,3523,3511,3480,3500,3550,0,21020,21166,1510,1510,1510,1510,1509,1509,0,532,532,530,525,528,536,0,3184,3171,31.0,24.2,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.2,18.7,2388,4517,2427,4591,2625,2478,4658,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5728,0,0,0,0,0,0,0,39,74,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,39,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1289,SUCCESS
    21,2024-01-09 01:29:41,84.166,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21113,1510,1510,1,99,89,2389,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20635,-10436,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3526,3531,3517,3484,3505,3558,0,21053,21200,1510,1509,1510,1510,1510,1510,0,532,533,531,526,529,537,0,3189,3174,31.1,24.2,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2390,4520,2427,4591,2627,2480,4662,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5732,0,0,0,0,0,0,0,38,72,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,38,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1267,SUCCESS
    22,2024-01-09 01:29:45,88.166,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21150,1510,1510,1,99,89,2391,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20635,-10436,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3531,3541,3524,3487,3510,3567,0,21091,21235,1510,1509,1510,1511,1510,1509,0,533,534,532,527,530,538,0,3195,3178,31.0,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2391,4524,2427,4591,2629,2482,4666,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5736,0,0,0,0,0,0,0,36,68,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,36,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1266,SUCCESS
    23,2024-01-09 01:29:49,92.168,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21192,1510,1510,1,99,89,2393,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20635,-10436,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3536,3552,3531,3490,3515,3577,0,21135,21279,1510,1510,1510,1510,1510,1509,0,534,536,533,527,531,540,0,3201,3183,31.1,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2393,4527,2427,4591,2630,2484,4669,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5740,0,0,0,0,0,0,0,34,65,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,34,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1232,SUCCESS
    24,2024-01-09 01:29:53,96.176,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21240,1509,1510,1,99,89,2394,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20635,-10436,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3541,3564,3539,3494,3523,3589,0,21180,21326,1510,1510,1511,1510,1510,1510,0,535,538,535,528,532,542,0,3206,3188,31.0,24.2,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2395,4530,2427,4591,2632,2485,4671,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5744,0,0,0,0,0,0,0,33,63,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,33,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1317,SUCCESS
    25,2024-01-09 01:29:57,100.183,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21295,1510,1510,1,99,89,2396,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20641,-10439,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3548,3580,3549,3498,3530,3602,0,21234,21382,1510,1510,1511,1509,1510,1508,0,536,541,536,528,533,543,0,3217,3194,31.1,24.3,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2396,4533,2427,4591,2634,2487,4675,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5748,0,0,0,0,0,0,0,31,59,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,31,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1263,SUCCESS
    26,2024-01-09 01:30:01,104.187,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21359,1510,1510,1,99,89,2398,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20641,-10439,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3556,3597,3560,3503,3537,3618,0,21301,21447,1509,1509,1511,1509,1509,1511,0,537,543,538,529,534,547,0,3227,3200,31.1,24.2,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.2,18.7,2398,4536,2427,4591,2635,2489,4679,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5752,0,0,0,0,0,0,0,29,55,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,29,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1243,SUCCESS
    27,2024-01-09 01:30:05,108.200,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21432,1509,1510,1,99,89,2399,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20644,-10440,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3564,3618,3572,3507,3547,3636,0,21371,21517,1490,1489,1489,1487,1468,1466,0,531,539,532,521,521,533,0,3219,3208,31.1,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.2,18.7,2400,4539,2427,4591,2637,2490,4681,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5756,0,0,0,0,0,0,0,28,53,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,28,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1280,SUCCESS
    28,2024-01-09 01:30:09,112.210,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21463,1317,1480,1,99,89,2401,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20647,-10443,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3561,3632,3578,3506,3549,3642,0,21394,21540,1281,1279,1280,1279,1278,1278,0,456,465,458,448,454,465,0,2767,3151,31.2,24.3,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2401,4542,2427,4591,2638,2492,4685,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5760,0,0,0,0,0,0,0,26,49,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,26,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1315,SUCCESS
    29,2024-01-09 01:30:13,116.222,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21481,1182,1419,1,99,89,2402,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20647,-10443,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3560,3642,3581,3505,3549,3648,0,21413,21555,1154,1153,1152,1152,1151,1151,0,411,420,413,404,408,420,0,2492,3027,31.1,24.3,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2403,4545,2427,4591,2640,2493,4686,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5764,0,0,0,0,0,0,0,25,48,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,25,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1321,SUCCESS
    30,2024-01-09 01:30:17,120.232,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,21495,1072,1345,1,100,90,2404,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20637,-10437,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3559,3652,3583,3504,3551,3651,0,21425,21564,1053,1054,1053,1053,1044,1046,0,375,385,377,369,371,382,0,2277,2873,31.1,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2404,4547,2427,4591,2641,2494,4688,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5768,0,0,0,0,0,0,0,24,46,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,24,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1248,SUCCESS
    31,2024-01-09 01:30:21,124.243,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,21507,976,1264,1,100,90,2405,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20643,-10440,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3557,3662,3585,3502,3550,3656,0,21438,21573,960,961,958,958,952,952,0,341,352,343,335,338,348,0,2076,2704,31.1,24.3,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2405,4549,2427,4591,2642,2495,4690,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5772,0,0,0,0,0,0,0,23,44,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,23,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1237,SUCCESS
    32,2024-01-09 01:30:25,128.250,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,21519,891,1181,1,100,90,2406,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20636,-10437,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3555,3671,3588,3500,3550,3660,0,21448,21582,876,876,875,875,869,869,0,311,322,314,306,308,318,0,1896,2530,31.1,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2406,4551,2427,4591,2643,2496,4692,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5776,0,0,0,0,0,0,0,22,42,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,22,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1259,SUCCESS
    33,2024-01-09 01:30:29,132.254,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21528,813,1099,1,100,90,2407,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20647,-10443,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3552,3680,3589,3497,3550,3663,0,21457,21596,795,795,795,795,794,793,0,282,293,285,278,282,290,0,1720,2356,31.1,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2407,4553,2427,4591,2644,2497,4694,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5780,0,0,0,0,0,0,0,21,40,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,21,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1288,SUCCESS
    34,2024-01-09 01:30:33,136.256,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21538,743,1019,1,100,90,2407,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20647,-10443,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3551,3688,3591,3496,3549,3666,0,21467,21602,731,731,730,730,726,726,0,260,270,262,255,258,266,0,1583,2187,31.0,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2408,4554,2427,4591,2645,2498,4696,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5784,0,0,0,0,0,0,0,20,38,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,20,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1255,SUCCESS
    35,2024-01-09 01:30:37,140.263,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,21545,680,943,1,100,90,2408,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20643,-10440,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3550,3698,3592,3494,3548,3669,0,21476,21610,668,668,668,669,664,664,0,237,247,240,234,236,244,0,1448,2025,31.0,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2408,4556,2427,4591,2646,2499,4698,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5788,0,0,0,0,0,0,0,19,36,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,19,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1215,SUCCESS
    36,2024-01-09 01:30:41,144.270,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,21552,622,871,1,100,90,2409,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20643,-10440,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3546,3705,3593,3491,3548,3671,0,21481,21613,613,612,611,612,608,608,0,217,227,220,214,216,223,0,1326,1871,31.0,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2409,4557,2427,4591,2646,2500,4700,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5792,0,0,0,0,0,0,0,18,34,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,18,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1253,SUCCESS
    37,2024-01-09 01:30:45,148.282,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,21559,570,803,1,100,90,2410,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20643,-10440,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3544,3714,3594,3490,3547,3674,0,21487,21620,558,558,557,557,557,557,0,198,207,200,194,198,205,0,1210,1726,31.0,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.5,24.2,18.5,2410,4558,2427,4591,2647,2500,4700,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5796,0,0,0,0,0,0,0,18,34,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,18,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1304,SUCCESS
    38,2024-01-09 01:30:49,152.292,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,21565,523,739,1,100,90,2410,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20643,-10440,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3542,3721,3595,3487,3547,3676,0,21492,21625,512,512,511,511,511,510,0,181,191,184,178,181,187,0,1109,1590,31.0,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2410,4559,2427,4591,2648,2501,4702,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5800,0,0,0,0,0,0,0,17,32,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,17,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1294,SUCCESS
    39,2024-01-09 01:30:53,156.302,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,21570,480,681,1,100,90,2411,2427,65535,65535,1,2992,21600,0x0080,6,-20643,-10440,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3541,3729,3596,3485,3545,3678,0,21497,21631,472,473,473,472,469,470,0,167,176,170,164,166,173,0,1025,1465,30.9,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2411,4560,2427,4591,2648,2501,4702,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5804,0,0,0,0,0,0,0,17,32,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,17,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1257,SUCCESS
    40,2024-01-09 01:30:57,160.305,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,21575,442,626,1,100,90,2411,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20643,-10440,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0008,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3538,3735,3596,3483,3545,3680,0,21504,21634,433,434,433,433,433,433,0,153,162,156,151,153,159,0,939,1349,30.9,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.5,24.2,18.5,2411,4561,2427,4591,2649,2502,4703,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5808,0,0,0,0,0,0,0,16,31,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,16,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1267,SUCCESS
    41,2024-01-09 01:31:01,164.311,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,21581,408,577,1,100,90,2413,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20643,-10440,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0808,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3538,3742,3597,3481,3544,3682,0,21507,21642,401,402,402,401,399,399,0,142,150,145,140,141,147,0,870,1242,30.9,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2413,4564,2427,4591,2649,2502,4703,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5812,0,0,0,0,0,0,0,16,31,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,16,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1245,SUCCESS
    42,2024-01-09 01:31:05,168.319,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,21584,376,531,1,100,90,2415,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x0080,6,-20646,-10442,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0808,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3536,3747,3598,3479,3544,3684,0,21512,21641,368,369,369,369,368,368,0,130,138,133,128,130,136,0,799,1144,30.9,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2415,4568,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5816,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1269,SUCCESS
    43,2024-01-09 01:31:09,172.328,0x0187,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,21588,348,489,1,100,90,2417,2427,65535,65535,2,2992,21600,0x4080,6,-20646,-10442,-10800,-5400,95,0x0187,0x0000,0x04,0x0808,0x10,0x0D18,0x00B8,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3533,3752,3598,3478,3543,3686,0,21514,21643,341,340,341,341,341,340,0,120,128,123,119,121,125,0,738,1054,30.8,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.5,24.2,18.5,2417,4572,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,5820,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1306,SUCCESS
    44,2024-01-09 01:31:13,176.341,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21465,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3511,3724,3574,3465,3523,3652,0,21374,21681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.7,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,2,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1293,SUCCESS
    45,2024-01-09 01:31:17,180.352,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21379,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3502,3702,3560,3459,3514,3631,0,21294,21685,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.7,24.2,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,6,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1235,SUCCESS
    46,2024-01-09 01:31:21,184.361,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21316,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3495,3684,3549,3455,3507,3616,0,21234,21685,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.6,24.2,18.7,-273.2,-273.2,18.5,24.2,18.5,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,10,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1242,SUCCESS
    47,2024-01-09 01:31:25,188.365,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21265,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3491,3670,3542,3451,3502,3603,0,21190,21682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.5,24.2,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.2,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,14,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1333,SUCCESS
    48,2024-01-09 01:31:29,192.373,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21224,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3487,3657,3536,3448,3497,3593,0,21148,21682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.5,24.2,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,18,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1279,SUCCESS
    49,2024-01-09 01:31:33,196.372,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21189,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3484,3646,3531,3445,3494,3584,0,21116,21681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.5,24.2,18.7,-273.2,-273.2,18.6,24.2,18.6,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,22,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1324,SUCCESS
    50,2024-01-09 01:31:37,200.373,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21159,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3480,3637,3527,3443,3491,3577,0,21087,21681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.5,24.2,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.2,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,26,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1262,SUCCESS
    51,2024-01-09 01:31:41,204.382,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21133,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3478,3629,3524,3441,3488,3571,0,21063,21681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.4,24.2,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.2,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,30,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1236,SUCCESS
    52,2024-01-09 01:31:45,208.385,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21110,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3476,3622,3521,3438,3486,3566,0,21039,21681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.4,24.2,18.7,-273.2,-273.2,18.5,24.2,18.5,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,34,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1250,SUCCESS
    53,2024-01-09 01:31:49,212.398,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21090,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3473,3616,3518,3437,3484,3561,0,21023,21682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.2,24.3,18.6,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,38,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1239,SUCCESS
    54,2024-01-09 01:31:53,216.409,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21072,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3472,3610,3515,3434,3482,3557,0,21004,21681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.3,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.2,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,42,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1258,SUCCESS
    55,2024-01-09 01:31:57,220.422,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21056,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3470,3605,3513,3434,3480,3554,0,20988,21683,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.3,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,46,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1290,SUCCESS
    56,2024-01-09 01:32:01,224.430,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21042,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3468,3601,3512,3432,3478,3550,0,20976,21682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.3,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,50,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1267,SUCCESS
    57,2024-01-09 01:32:05,228.438,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21028,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3467,3596,3510,3430,3477,3548,0,20961,21679,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.2,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.2,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,54,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1291,SUCCESS
    58,2024-01-09 01:32:09,232.446,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21016,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3466,3592,3509,3429,3475,3546,0,20950,21685,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.2,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,58,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1268,SUCCESS
    59,2024-01-09 01:32:13,236.455,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,21005,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3464,3590,3507,3428,3474,3543,0,20937,21683,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.1,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,62,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1276,SUCCESS
    60,2024-01-09 01:32:17,240.463,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20995,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3462,3587,3505,3426,3473,3541,0,20930,21685,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.1,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,66,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1235,SUCCESS
    61,2024-01-09 01:32:21,244.474,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20986,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3462,3585,3504,3426,3471,3540,0,20917,21682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.1,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,70,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1255,SUCCESS
    62,2024-01-09 01:32:25,248.488,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20977,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3460,3582,3503,3425,3470,3538,0,20910,21685,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.0,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,74,0,0,0,0,0,0,0,15,29,48,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,48,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1290,SUCCESS
    63,2024-01-09 01:32:29,252.492,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20969,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3459,3580,3502,3423,3470,3536,0,20903,21683,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.0,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.2,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,78,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1270,SUCCESS
    64,2024-01-09 01:32:33,256.501,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20962,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3458,3577,3501,3423,3468,3534,0,20897,21681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.0,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,82,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1323,SUCCESS
    65,2024-01-09 01:32:37,260.509,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20955,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3458,3575,3500,3421,3467,3533,0,20890,21682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.9,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,86,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1234,SUCCESS
    66,2024-01-09 01:32:41,264.523,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20948,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3456,3574,3499,3421,3466,3533,0,20885,21681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.0,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.2,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,90,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1238,SUCCESS
    67,2024-01-09 01:32:45,268.534,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20942,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3455,3572,3498,3420,3466,3531,0,20876,21682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.9,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,94,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1288,SUCCESS
    68,2024-01-09 01:32:49,272.541,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.8,20935,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3454,3571,3498,3419,3464,3530,0,20873,21681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.9,24.3,18.8,-273.2,-273.2,18.8,24.3,18.8,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,98,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1236,SUCCESS
    69,2024-01-09 01:32:53,276.544,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20930,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3454,3569,3496,3418,3464,3528,0,20867,21682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.8,24.3,18.8,-273.2,-273.2,18.8,24.2,18.8,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,102,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1311,SUCCESS
    70,2024-01-09 01:32:57,280.548,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.8,20926,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3454,3567,3496,3418,3463,3528,0,20862,21682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.9,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,106,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1305,SUCCESS
    71,2024-01-09 01:33:01,284.552,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.8,20921,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3452,3567,3495,3418,3462,3527,0,20857,21682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.8,24.3,18.8,-273.2,-273.2,18.8,24.3,18.8,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,110,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1272,SUCCESS
    72,2024-01-09 01:33:05,288.556,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.8,20915,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3452,3566,3494,3417,3462,3526,0,20851,21685,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.8,24.3,18.8,-273.2,-273.2,18.8,24.2,18.8,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,114,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1284,SUCCESS
    73,2024-01-09 01:33:09,292.559,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.8,20911,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3451,3565,3494,3416,3461,3526,0,20848,21685,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.7,24.3,18.8,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,118,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1232,SUCCESS
    74,2024-01-09 01:33:13,296.561,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.8,20906,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3451,3563,3494,3416,3460,3525,0,20842,21681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.7,24.3,18.8,-273.2,-273.2,18.8,24.3,18.8,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,122,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1308,SUCCESS
    75,2024-01-09 01:33:17,300.573,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.8,20902,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3450,3562,3493,3415,3460,3524,0,20839,21683,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.7,24.3,18.8,-273.2,-273.2,18.8,24.2,18.8,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,126,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1234,SUCCESS
    76,2024-01-09 01:33:21,304.585,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20900,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3450,3561,3492,3414,3459,3523,0,20833,21683,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.7,24.3,18.8,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,130,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1269,SUCCESS
    77,2024-01-09 01:33:25,308.596,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20895,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3449,3560,3492,3414,3459,3523,0,20831,21683,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.6,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,134,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1242,SUCCESS
    78,2024-01-09 01:33:29,312.599,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.8,20892,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3449,3559,3491,3413,3459,3521,0,20828,21682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.7,24.3,18.8,-273.2,-273.2,18.8,24.2,18.8,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,138,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1255,SUCCESS
    79,2024-01-09 01:33:33,316.612,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20888,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3448,3559,3490,3413,3458,3522,0,20821,21683,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.7,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,142,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1321,SUCCESS
    80,2024-01-09 01:33:37,320.624,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20884,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3447,3558,3490,3412,3458,3520,0,20820,21685,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.6,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.3,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,146,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1260,SUCCESS
    81,2024-01-09 01:33:41,324.630,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.7,20881,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3447,3557,3490,3412,3457,3520,0,20819,21683,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.6,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.7,24.2,18.7,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,150,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1255,SUCCESS
    82,2024-01-09 01:33:45,328.638,0x4983,270,10,0x6001,0,65535,65535,1,18.6,20878,0,0,1,100,90,2417,2427,65535,65535,65535,0,0,0x00C0,6,-20659,-10449,-10800,-5400,95,0x4983,0x0000,0x04,0x0008,0x50,0x1D18,0x00B8,0x0000,0x0002,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,3447,3556,3489,3412,3456,3519,0,20813,21682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.6,24.3,18.7,-273.2,-273.2,18.6,24.3,18.6,2417,4573,2427,4591,2650,2503,4705,0,0,2518,4734,18.5,13.4,1000,1000,1000,1000,1000,1000,0,0,102,0,0,0,0,0,11,14,13,12,13,13,13,13,0,154,0,0,0,0,0,0,0,15,29,49,0,0,0,0,0,0,0,2665,2717,2676,2671,2679,2683,0,0,0,0,0,0,0,0,15,49,10.0,18000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16384,2557,4778,1262,SUCCESS

    7801.20240108-1.log

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:

    所有共享的日志都不会共享原始 POST 中描述的行为、也不会附加.gg 文件。

    此致、

    怀亚特·凯勒