This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:有关 TPS54678的一些问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54678, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312031/tps54678-some-question-about-tps54678

器件型号:TPS54678
主题中讨论的其他器件: TPS62867

大家好、

这位是 FAE Jayden、ZTE 在其项目中使用 TPS54678。 在他们测试器件时、对该器件有一些问题。

  • 在负载瞬态期间从满载切换到空载时、将检测到大应力峰值。 空载和满载状态测试的电压均在7V 范围内。 为什么在切换时它超过7V?

  •  在50%和85%条件下、预偏置电压启动会产生压降。 原因是什么?
  • 输出电压将在上电时波动。 为什么?

非常感谢。

BRS

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    ZTE 使用此设备已有很多年了(它已经很旧了)、因此我相信这些问题以前都已被接受。  对于新设计、我们推荐使用 TPS62867。

    对于 SW 节点、不存在问题、因为电压位于绝对最大值表内。  (使用低电感探头可能无法正确测量。)  只有一个 PH 脉冲会上升这么高吗?  您是否能够在该波形前后发送一个包含几个脉冲的波形来进行比较?

    对于预偏置、如何施加预偏置?  有负载吗?  通常、我们通过二极管施加预偏置、以阻止预偏置电源和器件之间的相互作用。  这是 EVM 预偏置的波形:

    不清楚您所说的"波动"是什么意思。  您能否提供最后一个波形的放大图来显示问题?

    此应用手册介绍了这些器件的一些启动行为: https://www.ti.com/lit/an/slva866a/slva866a.pdf 

    谢谢。

    克里斯