This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:LP5891-Q1、LED 开路、短路故障

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311197/lp5891-q1-lp5891-q1-led-open-short-fault

器件型号:LP5891-Q1

您好~

在 LP5891-Q1中、当 LED 开路检测时、按照数据表中的以下说明记录故障位置。 然后、控制器在 LED 故障位置驱动输出电流还是在跳过故障 LED 位置驱动输出电流?

我想、它可能会跳过 LED 电流至故障 LED 位置、但想知道它的确切工作原理。

LED 开路检测功能记录开路 LED 的位置、其中包含扫描线编号和相关通道编号。 扫描线顺序存储在 LOD_LINE_WARN 寄存器中(更多详细信息、请参见 FC16、FC17)、通道编号将锁存到每个段末尾的内部48位 LOD 数据寄存器中(更多详细信息、请参见 FC20)。 图8-9显示 LOD 数据寄存器的位布置。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    请帮助与客户核对以下问题:

    当 LED 开路或短路时、客户需要对故障 LED 执行哪些操作?

    对于 LED 驱动器、

    1. 当故障行号小于6行时:如果启用 LOD/LSD 移除功能、LED 驱动器将关闭、然后扫描到故障 行时像素显示故障。
    2. 当故障行号大于6行时: 如果启用 LOD/LSD 移除功能、LED 驱动器仅支持标记最多6条故障行、它将在扫描到标记的行时关闭故障像素。 无法存储其他行上的故障像素以实现移除功能。

    对于控制器、  

    控制器可以回读每个故障像素的位置。 如果客户想要自行关闭故障像素、则可以向故障像素发送零 PWM 数据。

    Br

    徐默奈