This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R3:模块输出错误

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310447/tpsm365r3-module-incorrect-output

器件型号:TPSM365R3

您好!

我正在使用该模块从20V-50V 的输入获得5.7V。 出于某种原因、在我为它加电时、输出为~21V。 当我将输入电压从25V 更改为40V 时、输出会从19.9v 更改为22.24V。 当输入电压降至~25V 以下时、输出保持与输入相差约3V。

我曾尝试将 Cout 增加到大约20uF、但这并没有太大作用。

原理图如下所示。 我本来应该在 PGOOD 上运行测试板的、但我觉得这是一个简单的芯片、可能会出什么问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    似乎 FB 路径为开路。

    确保 R1就位且欧姆为零。

    确保电路板上的 R2和 R3值正确(测量)。

    检查 PCB 布局、确保反馈路径正确。

    确保 FB 引脚未对地短路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见 Frank。 事实证明引脚与电路板接触不良。

    我感谢您的快速响应。