This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:使用 LM5155设计24V 至5.45 dc SEPIC 转换器

Guru**** 1561515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310146/lm5155-designing-a-24v-to-5-45-dc-to-dc-sepic-converter-using-lm5155

器件型号:LM5155

您好、TI 工程师!

我目前正在使用 SEPIC 拓扑设计24V 至5.45V 直流到直流转换器。我已使用快速入门计算器设计电路、但栅极电压在5微秒后下降到零。 我已将转换器设计附加到 below.e2e.ti.com/.../sepic_5F00_converter.TSC、

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    感谢您使用 e2e 论坛。

    当我打开原理图时、看起来功率级连接方式错误。
    初级侧电感器(L2)连接在 VIN 和 C1电容器之间。 这意味着 C1仅使用 VIN 电压充电、然后没有更多电流流动。
    请再次查看 SEPIC 控制器的原理图并调整电感器放置。


    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的响应, 我已经做了您所指出的更改,但栅极电压仍然不切换是有欠压或 CS 或 SS 引脚的问题. 我 附上了下面的原理图。

    drive.google.com/.../1Zztm2qKtwapgv8FNvVirhjTa7n36eV1n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    很抱歉给您带来不便,但由于公司政策限制,我无法访问 google drive 文件夹。
    您能否像以前的原理图文件一样直接附加文件?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas,

    感谢您在电路中做一些调整后的响应、栅极已开始切换、但输出电压 不稳定5.45、而是一个不稳定的斜率。 我 附上了下面的原理图。

    谢谢、此致、
    Prajwale2e.ti.com/.../sepic_5F00_design_5F00_new.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    感谢您的更新。
    很高兴看到该器件目前至少处于开关状态。
    要修复断续/振荡行为、我建议检查以下几点:
    -补偿网络:系统是否稳定?
    -感应电阻:感应电阻是否适合负载条件,或者是否意外触发过流保护?
    -电感器:电感是否适合应用,还是过高/过低?

    您可以借助我们的快速启动计算工具来计算所有这些值。
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR481
    请将所有设计参数输入到计算器中、并在必要时进行组件优化。

    此致、
    尼克拉斯