This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653853A-Q1:PCN 20230807003

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653853A-Q1, TPS653854A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308323/tps653853a-q1-pcn-20230807003

器件型号:TPS653853A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS653854A-Q1

TI 您好  

我对 用于器件"TPS653853A-Q1"的 PCN 20230807003有一些疑问、实际上在我们的系统中、TI 器件型号为"O3854AQDCARQ1"而不是"TPS653853A-Q1"  

关于 PCN、我们发现它只会更改数据表、但实际的部件将不再更改、对吧? 也许软件会被更改或不会?

B/R

IMI JX SQE GRANT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您写下的器件型号之间似乎存在不匹配之处。

    O385 3 AQDCARQ1对应于 TPS65385 3 A-Q1、而 O385 4 AQDCARQ1对应于 TPS65385 4 A-Q1的原理图。

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian,ñ a

    非常感谢您的澄清、抱歉我的文书错误、我将重点介绍  TPS65385 4 A-Q1、所以 在 PCN 之后、硬件和软件不会有任何变化、对吗?  

    另一个问题:更改后的数据表(SLVSF95B)何时可用?  

    B/R

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant:

    我在此转发您的问题、因为硬件可能会有一些细微的更改。

    由于是假日季、我目前无法获取更多信息。  我将最晚在下周专家回到办公室时向您提供相关信息。 很抱歉给您带来不便。

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian,ñ a

    您是说基于此 PCN 会有一些硬化的更改?如果是、请帮助提供硬件更改的第一个 D/C、提前感谢、  

    BTW、您如何知道将会发生一些硬件改动?  在 PCN 中、它清楚地描述了实际器件没有任何变化、只需更新数据表

    B/R

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant:

    此器件的详细信息在 NDA 下涵盖、因此您需要联系您的现场工程团队以获取任何不在公开可用数据范围内的信息。

    如果有一些变化、我将能够在下周检索这些信息。 在任何情况下、此信息都必须经过负责处理 NDA 覆盖信息的产品营销团队处理。

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian,ñ a

    已说明,我正在等待您确认是否有任何基于此 PCN 20230807003的硬件或软件更改、

    请帮助检查对我们来说同样重要的软件更改是否有任何变化、  

    如果有任何硬件或软件的更改,请共享已更改设备的第一个 D/C。  

    谢谢

    B/R

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    我会在收到更多信息后立即回复您。

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant:

    TPS653854A-Q1和 O3854AQDCARQ1实际上是相同的器件。

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian,ñ a

    感谢您的答复、我们实际上希望了解此 PCN 20230807003之后实际器件是否发生任何硬件或软件更改、请帮助澄清一下。  

    此外、您能否帮助简单通用地介绍基于此 PCN 发生的变化、以及对终端客户端应用有何影响?  

    提前感谢

    B/R

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant:

    我刚刚收到关于  PCN 的反馈  20230807003。其涵盖的更改仅影响数据表。 增加了一些注释,在一些数字中增加了更多信息,只是为了澄清信息。 实际器件没有变化。 这对客户方面没有影响。

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian,ñ a

    感谢您的确认、您很清楚、BTW、新数据表是何时发布的? 是数据表页眉中提到的"2022年12月"吗?

    B/R

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant:

    是的、最新版本从2022年12月开始。

    此致、

    弗洛里