Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ25170
主题中讨论的其他器件:BQ21040、 BQ25170
大家好、
我们的客户使用 bq298216、CSD87501和 bq21040在电池管理系统下进行了设计。
他们在低电池电压(VBAT)条件下评估该系统。 BQ298216具有 UVP 功能、UVP 的值为2.5V。 但当他们开始充电时、电压为5V、VBAT 为2.1V、电池充电时有快速充电电流。 他们检查充电电流是恒定快速充电电流(在90mA 附近)、偏差为 Rsns 的两侧电压。
我们的理解是、当 VBAT 低于2.5V 时、启用 UVP、电池未充电和放电。
这种理解是否正确? 如果你有任何可能的原因这种行为,请让我告诉。
下图只是原理图、下图是提供充电电压为5V 时 VBAT 和 VOUT 的波形。


此致、
teritama