This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:EN 引脚被拉为高电平后、Vout 和 Sense1的电压需要多长时间才能稳定?

Guru**** 1134490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311499/tps7b7701-q1-after-the-en-pin-is-pulled-high-how-long-does-it-take-for-the-voltages-of-vout-and-sense1-to-stabilize

器件型号:TPS7B7701-Q1

你(们)好。

客户对 TPS7B7701有疑问并希望确认。
TPS7B7701的输入电压为12V、输出电压为5V、电流约为30mA。 当 EN 引脚被拉高时、Vout 和 Sense1的电压需要多长时间才能稳定? BU 是否有相关测试数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我们正在查看您的问题、但在我们能够回答之前、您能否确定您支持的客户、以便我们确认他们不在美国实体列表中?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    Auto Tier 1帐户:东软。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan。

    请查看数据表中的图16和17、其中显示的启动行为与您在30 mA 负载下期望12V 输入和5V 输出的启动行为相同。  输出电压只是跟随基准电压斜坡、启用器件和输出开始开启之间存在一小段延迟。

    谢谢。

    斯蒂芬