This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:需要有关 webench 无法获取输出生成的原理图的帮助

Guru**** 2540070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309431/tps55288-need-help-with-the-schematics-generated-by-webench-unable-to-get-output

器件型号:TPS55288
  1. 我使用了 webench 的设计、但无法获得 e2e.ti.com/.../20_2D00_32V_5F005F00_20V3.25A.pdf 输出结果

我将连接从 webench 下载的原理图、该原理图用于生成 PCB。电路板的输出为1.4V、其中我提供的输入高达30V、所需的输出为 PCB 的20V。

请帮助我解决此问题  

观察到 EN 引脚为高电平、为1.9v

DR1H 的电阻 R3处的电压为1.4V、

DR1L 在电阻器 R4处显示为0.0V、

我需要在输出电压处提供20V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupavesh:

    感谢您的联系。  

    我想知道这里的应用是什么吗? 为什么输入电压变化很大?

    您能否在此处展示您的原理图和布局?

    请检查 VCC 电压是否正确、然后可以将 I2C 消息发送到内部寄存器。 而如果没有 I2C、则无法启用 TPS55288的输出。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我所展示的原理图是从 Webench 获取的、但没有显示任何连接的 I2C 线路。
    请在下面找到所附的文档。
    此致、
    Krupavesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupavesh:

    我找不到所附的文档、可以再次上传吗?

    您是否使用 I2C 对 TPS55288进行编程?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附加了原理图和 webench 生成的报告以供参考、因为未连接 i2c 线路。

    请查找 them.e2e.ti.com/.../7446.20_2D00_32V_5F005F00_20V3.25A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupavesh:

    在一些 Webench 仿真中、未集成 I2C 功能 、而原理图仅供设计参考。 在实际应用中、必须如 EVM 板所示连接 SCL 和 SDA 引脚、否则无法启用 TPS55288。

    由于您未连接 I2C 线路、这是否意味着您不需要 I2C 功能? 如果是、您可以直接在 PCB 中将 TPS55288更改为 TPS552882。 如果您接受该解决方案、敬请告知、我们 可以帮您进行原理图和布局审核。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、请帮助我解决这个问题、首先您可以查看原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupavesh:

    以下是我的反馈:

    1.建议将 R3和 R4更改为0。
    2.在 Vin 引脚中添加一个0402 0.1uF 电容器,并将其放置在尽可能靠近器件的位置。
    3.建议将 R2更改为200k。 当前 EN 电压太接近阈值。
    4.将 R9更改为6.38k、以获得20V 输出电压。
    5.在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。 建议首先使用2.2欧姆(1206或2*0805)+2.2 nF。 不要让 SW2侧的 RC 缓冲器未组装。
    6.建议使用4.7uH 电感器和 Isat>6A。
    7.建议在输出中再增加1个0402陶瓷电容器、1个10uF 陶瓷电容器和1个47uF 电解电容器。
    8.请提供输出电容器器件型号(包括根据建议7添加的电容器),以便我们推荐补偿参数。
    9.提供要查看的布局文件。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的光绘文件

    我的电路板已经制造完毕、请验证它是否可以使用

    e2e.ti.com/.../LAP_5F00_CHG_5F00_GEB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupavesh:

    我无法打开该文件。 请 以 PowerPoint 或 PDF 的形式发送每层的布局屏幕截图。

    您是否尝试更改了器件? 输出现在是否正常? 同样对于您当前的电路板、请尝试遵循我在上面的建议。

    您愿意 告诉我们您在这里的申请是什么吗?

    此致、

    穆林