This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A-Q1:TI 器件型号选择

Guru**** 1626360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1, UCC27301A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310100/ucc27211a-q1-selection-of-ti-part-number

器件型号:UCC27211A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27301A-Q1

您好、TI 团队、

     我们   在电机控制项目(5.5kW 48V)中选择了 UCC27211AQDDARQ1栅极驱动器来替代 Renesas 栅极驱动器 ISL78434。   您能不能建议我们是否可以使用此器件 UCC27211AQDDARQ1、如果不能为我们选择适合我们应用的 TI 器件型号提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Siva、

    感谢您提出有关 UCC27211A-Q1的问题。

    在这里、UCC27211A-Q1是一种可行的解决方案、但我们最近还发布了一款新产品、即 UCC27301A-Q1、将成为这里的出色候选器件。

    您能否分享有关您的系统的更多信息、例如方框图或原理图?

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


      请在我们的电机控制项目(5.5kW 48V)中找到上述栅极驱动器原理图。  栅极驱动器输入电压为12V、我们选择 C11作为自举陶瓷电容器0.33uf、但在典型应用中它称为极化电容器。 是否可以使用陶瓷电容器且我们的标称电源电压为48V。如果需要更改、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Siva、

    我们通常建议使用 X7R 陶瓷电容器作为自举电容器和旁路电容器。 我不确定您在哪里看到提到了极化电容器、但这里不建议这么做。

    至于电容器尺寸的选择、使用0.33uF 自举电容器时、您需要一个至少比该电容器大10倍的旁路电容器、并且是 X7R 陶瓷电容器。 因此、您可以将 C10或 C9 (哪种更靠近驱动器)替换为至少3.3uF 的电容器。

    我在电路中没有看到任何其他明显的问题。

    二极管 D11在电源上的作用是什么?

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔