This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:IBB 中的功耗计算

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311169/tps62933-power-consumption-calculation-in-ibb

器件型号:TPS62933

尊敬的支持团队:
我正在考虑在以下条件下将 TPS62933与 IBB 搭配使用。

输入电压:5V
VOUT:-7.5V
输出电流:500mA

由于封装热阻很高、我担心产生的热量。
我想计算功耗、但 IBB 不支持 WEBENCH。
如果我根据转换效率进行反向计算、您能找出转换效率吗?
请告诉我一个计算 IC 功耗的好方法。

此外、如果您有任何其他推荐的器件、请告诉我。
具有类似 SLVAFH1A 的器件很好。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice、您好!

    很抱歉、我们没有 IBB webench 工具。

    但我认为0.5A 散热应该是可以的。  SLVAFH1A 可支持-12V 输出电压@1.2A、输出功率比您的应用更高。

    您可以将布局文件发送给我以供审核、布局设计对于散热考虑非常重要。

    对于此器件、我们只有本文档 SLVAFH1A。 我们有基于其他部分的其他 IBB 文档:  

    www.ti.com/.../universalsearch.tsp