This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:新设计请求

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311354/lm25118-new-design-request

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5176

大家好、

我的客户希望设计编程电源。

输入电压=7V

VO=5~9V 可调节输出电压

IO=1~1.5A

我因为建议而选择 LM25118。 对于如何设计可调节输出电压、您有什么建议吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    如果您要更改输出电压、可以将额外电流馈入反馈分压器的较低电阻。

    有可能操纵反馈分压器的下电阻器。
    不要动态更改上部电阻、因为这将对补偿产生负面影响。

    请注意、FB 输入端对噪声非常敏感、因此不建议只是将一些导线穿过器件(例如从 PCB 连接到电位器)。
    远距离控制的可能选项有:DAC、数字电位器(I2C 可控)、不同的并联电阻器、这些电阻器由 FET 或其他一些将对敏感 FB 信号进行去耦的电路启用。

    这些额外的任何元件都应尽可能靠近 FB 引脚放置。

    PowerStage Designer 工具可帮助理解以下一些概念:
    www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER
    请查看"动态输出电压调节"部分。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    明白了。 感谢您的建议、哪款器件 适合您?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您之前提到的 LM25118将起作用。 也可以使用 LM5176。

    此致  
    哈利