This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51571-Q1:9S1P LFP 充电器

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157, BQ25756, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309236/lm51571-q1-9s1p-lfp-charger

器件型号:LM51571-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157BQ25756LM5117

您好!

我们正在寻找充电电路、以3A 恒定电流为9S1P LFP 电池组充电。

要求如下

1)输入电压:36V 输出直流电源(或24V 或48V 电源)

2)输出电压:3A 电流限值时为32.4V

考虑 在 SEPIC 模式下使用 LM5157、但无法使用、因为它不满足以下要求。

"在 SEPIC 转换器中、MOSFET 的额定值必须能够处理输入和输出电压的总和"

如果您 为此应用推荐任何其他芯片组、敬请告知。

此致、

瓦桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasanth、

    为何不只使用36V 到 32.4V/3A 的降压转换器?

    如果您 可以选择 输入轨、我认为您应该让此设计成为降压或升压设计、而不是降压/升压或 SPEIC、以实现最佳的成本和效率。

    请做出您的决定、然后我们可以继续前进。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    我们将使用36V 交流/直流适配器作为电源。

    您是否可以建议使用3A 电流和32.4V 输出电压进行充电的芯片组?

    是否有  可在3种模式(预充电、CC 模式和 CV 模式)下工作的开关蓄电池充电器?

    此致、

    瓦桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasanth、

    我相信您更喜欢 BQ25756等专用电池充电器控制器。

    如果是、我会将此主题重新分配给电池充电器产品线、以找到更合适的器件。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    如果将 LM5117添加了应用手册中所述的电流控制电路、情况会怎样?

    如何设计简单的恒流/恒压降压转换器(TI.com)

    这将是一种简单的解决方案。

    此致、

    瓦桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasanth、

    您还可以选择降压转换器。

    此致、

    冯志