This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92411:一个或多个 LED 发生故障(无法打开或无法短路)后将发生的情况

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860, TPS92411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310733/tps92411-what-will-happen-once-one-or-more-leds-failed-fail-open-or-fail-short

器件型号:TPS92411
主题中讨论的其他器件:LP5860

尊敬的专家:

您知道 LED 有两种故障模式:故障开路或故障短路。 我想知道如果堆叠中的一个或多个 LED 出现故障(开路或短路)、会发生什么情况? 我的理解是、由于故障 LED 会定期被旁路、因此堆叠中的其他 LED 仍然可以亮起。 另一个问题是、一旦堆叠中的一个或多个 LED 出现故障(开路或短路)、是否有办法检测到此类情况? (基于电压或电流)

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    幸会。

    我们的某些器件具有开路/短路故障检测和报告功能、例如 LP5860。

    对于这些器件、它们可以独立报告每个 LED 点的故障。

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    谢谢你。 是的、我知道很多 LED 驱动器都具有这样的特性。  

    但这是一个特殊应用、TPS92411的特性与其非常匹配。  

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    该器件仅具有 OVP 功能、可用于从开路故障中绕过 LED 堆栈。

    谢谢!