This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74810EVM:当 Hgate 变为高电平时、Vin 将下降

Guru**** 2693335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310914/lm74810evm-when-hgate-go-high-the-vin-will-drop

器件型号:LM74810EVM

大家好、

客户使用 LM74810-Q1,当 EN 导通时, Hgate 升高时, Vin 会出现下降,您可以看到下一张图片,我想我们可以加速 Hgate 升高,但如何加速 Hgate 升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    如果输入电源具有足够的拉电流能力、则在开启 HGATE 时不应出现输入电压降。 如果输出电容更高、则 HGATE 启动期间从输入到输出的电流可能更高。 为了限制/减少启动期间从输入汲取的电流、您将必须通过增加 C212来进一步减慢 HGATE 的斜升速度。 如果输入电源电流容量是 Vin 压降问题的根本原因、则可以增大 C212或增大输入电源的电流限制。

    如果要加快 HGATE 的导通速度、您可以使用 DNP C212。