This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:DSBGA-9缺少封装信息(YBH)

Guru**** 2587535 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310907/lp5810-missing-package-information-for-dsbga-9-ybh

器件型号:LP5810

您好!

我想 在新设计中使用新的 LP5810 LED 驱动器、 但我在 TI 网站上找不到 BGA 型号的确切焊盘图案的任何信息。 网站上说这是 DSBGA-9 (YBH)、但此封装未列在 可搜索的封装列表中、并且 数据表 仅提供了 WSON 型号的焊盘布局。

DSBGA-9 (YBH)焊盘图案的间距和焊球尺寸是否与其他具有不同引脚数的 DSBGA 型号相同? 这些似乎都是0.4mm 间距、⌀0.2mm、尽管指向这些文档的链接中有大约一半被打破、因此很难  对该链接获得高度的信任。 (侧注... TI 的相关人员应该查看封装列表并修复所有错误的链接!)。

提前感谢您的任何帮助、

约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您愿意告诉我您的电子邮件地址吗? 我可以通过电子邮件将 DSBGA 封装图分享给您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared、我很感激。

    这是一个一次性 电子邮件地址

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外... 我意识到这是一款新产品、但 数据表中的一些句子毫无意义。 就好像它们从 类似产品的数据表中复制/粘贴一样。 例如、第 10.2.3.1节输入电容器选型讨论了如何选择电容器以用于 集成升压转换器、尽管该器件没有升压转换器。 有很多关于这个产品的信息和资源,感觉未完成!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的提醒! 我们稍后将修复这些句子。

    请检查您的电子邮件、我已将文件发送给您。

    BR、Jared