This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:TPS259807O 重试延迟问题

Guru**** 2511805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301121/tps25980-tps259807o-retry-delay-problem

器件型号:TPS25980

大家好!
我正在使用 TPS259807ONRGER 监测并在短路时关闭12V 和5V 电源轨。
我的情况如下:
 当短路时、电子保险丝将关闭电源、然后在5秒后重试打开
在这5秒期间、PG 信号将变为低电平并触发蜂鸣器。
5秒后、eFuse 将重试、如果没有短路、蜂鸣器将关闭。

12V 电压轨按预期工作、但5V 电压轨不执行5秒延迟。
我检查了 RETRY_DLY 引脚、 12V 电源轨有90ms 的第二个周期振荡。
但该引脚上只有用于5V 电压轨的直流电。
在5V 电源轨反复短接后、振荡有时会出现在该引脚上、因此我有5秒的延迟。

我缺少某些东西吗、或者如果是5V 电压、振荡不启动和/或不稳定。
如果你能帮助我,我将会很棒。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerem、

    当5V 电压轨不执行5秒延迟时、输出条件是什么。 您是否能够探测示波器屏幕截图中的 Vin、Vout、输入电流。 检查它是否稳定在5V、如果它降至4.48V 以下、则基本上会复位 EN 引脚、从而再次打开器件。 您也可以对12V 电压轨执行此操作、因此我们有一些数据可供比较。  

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:
    感谢你的消息。
    当电子保险丝不执行5秒延迟时、它在短路被释放后开始导通。
    我从 PC 电源获取电源、因此电源轨上不会出现电压下降。
    忘记提到我将 EN 引脚短接到了5V 电压轨。 因此4.48V 的 UV 阈值不适用。
    对于测试、我将输出引脚接地短路。 该电路的主要任务是避免发生任何意外短路。

    在我看来奇怪的是、有时5V 电子保险丝在 RETRY_DLY 引脚上看到振荡、但始终会对12V 电子保险丝产生振荡。
    我是否还缺少其他东西?

    此致

    克雷姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerem、

    您能否为我提供 Vin、Vout、输入电流(如果可能)的一些波形。 当输出端发生短路时、浪涌电流会很大、并会导致电源电压下降。 让我们试一下这个。 在考虑您提到的振荡之前、我想首先消除其他可能。

    您还提到、5V 电压有时可以正常工作。 我觉得当做手工硬短路时、每一次都不一样。 有时、供电压降较小、有时则更大。

    此致、

    阿鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:
    我检查了短路事件时的压降。  
    您正确、压降非常大。 不幸的是、我无法提供。
    然后我在输入终端添加了一个22 μ F 电容器。
    下面是5V 输入和 PG 输出。 直流输出是 RETRY_DLP 输出。

    此致

    克雷姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerem、

    • 请标记波形。 您能告诉我上面波形中的信号图例的颜色吗?
    • 您是否有任何其他电源。 您可以尝试在 EN 端使用外部电源来防止电源复位、并且在此之后应该有5s 的延迟。
      • 这将移除 UVLO、但仍能获得 UVP (欠压保护、大约为2.42-2.53V)
    • 终端应用。 我们处于哪个发展阶段?

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerem、

    您是否能够通过为 EN 引脚使用外部电源来解决此问题?  

    如有任何进一步的问题,请在此答复。  

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:
    我很抱歉这么晚才回复。 非常感谢您的留言。
    我们的应用是测试测量设备。 PC 电源通过非功能 PCIe (无 PCIe 连接、但插入 PCIe 插槽)电路板分配给整个测试测量系统。
    有时、来自该 PCIe 板的电源连接器会意外短路。
    我使用的电子保险丝用于此目的。

    在晶圆图上:
    黄色迹线表示电源正常
    橙色曲线:输入电压。 因此使能引脚。 I 短接 EN 引脚至 VIN。
    绿色是 Reply_DLY 引脚。

    当我查看布线时、5V 电源轨在完全低于 EN 引脚阈值时没有下降。
    这让我认为这是一个与使能引脚降到过低无关的问题。
    正如我提到过的、使能引脚直接连接到5V 电源轨。

    很遗憾、我无法使用任何其他电源、因为有2个12V 和5V 电源轨、我需要保护这两个电源轨免受下游器件短路的影响。
    我需要将使能引脚直接连接到电源轨。
    此致

    克雷姆



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerem、

    我将在星期五之前回复您。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerem、

    我有几个问题和观察。

    • 为什么输入/使能信号(橙色)在触发前钳位在某个低于5V 的电平、然后恢复到5V。 您对该波形捕获进行了什么测试。  
    • 您的 PG (黄色)信号将变为低电平、这意味着问题发生在输入电压下。
    • 您能否在波形中提供 Vin 和 Vout? rTry_DELY 帮助不大。  
    • 您能尝试探测 IMON 吗、以便我们找出电流吗?

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:
    非常感谢您发送电子邮件。
    我尝试捕获您所请求的波形。
    此板有一个 DSub 连接器、我将一根1米长的电缆连接到此板。 然后在电缆的另一侧、我将5V 电源轨短接到 GND。
    EN 引脚再次直接连接至5V 电压轨。



    黄色:VIN
    绿色:PG
    橙色:IMON
    紫色:VOUT

    我在电源轨输入连接器上连接了一个47u 和10u 的 Electrolic CAP。 这非常接近电子保险丝芯片。
    IMON 输出显示以下不同行为:


    它有时很高、有时在触发短路时很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerem、

    我会在星期四结束前回复。 我有多个基准测试、目前我花的时间都在进行。  

    感谢您的理解。

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:
    新年快乐! 我还没有从你那里听到关于我遇到的问题。
    您是否能够查看此问题?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerem、

    很抱歉,我的回复太晚了,祝大家新年快乐。

    我注意到了几件事。  

    1. 您的系统中没有瞬态保护。 我不知道您的应用在输入和输出端具有非常高的导线电感。 在输入端热插拔和输出端短路等事件期间、瞬变可能会超出电子保险丝的绝对范围。 在第一个波形中、我们可以看到电子保险丝的绝对最小违例。 请参阅数据表中的第10节、并考虑在输出端包含肖特基二极管、以防止超出绝对最小值。
    2. PG 信号之所以 为低电平、是因为器件的输入电压-输出电压> 3.6 (PGTH)、而不是因为输入电压问题。  

    让我思考一下、还有什么可能会使器件复位、从而防止重试之前的5秒延迟。 您有任何假设吗? 重试引脚振荡器件可以指示重试逻辑、但不指示无延迟的原因。 您是否有任何旧波形(正常重试等)

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerem,

    我与我的同事进行了讨论。 他提到负 Vout 有时会将电子保险丝复位、这会导致无重试延迟的问题。

    请在输入端使用 TVS 二极管、在输出端使用肖特基二极管、并在输入端和输出端使用一些更高值(单位为 uF)的陶瓷电容器。 我包含了我们的 EVM 中的器件型号。 您还可以参阅 EVM 用户指南中的 BOM/原理图。  

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:
    非常感谢您的消息以及您为解决我的问题所做的一切努力。
    PCB 位于 PC 内部、它通过一条大约30cm 的相对较长的电缆直接从 PC 的 PSU 获得电源。
    说实话、我不认为电缆长度会带来问题。
    我会按照您的建议、为+12V 和+5V 两个电压轨向电路中添加相关器件。
    我希望这能解决我的问题。
    此致

    克雷姆