This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:元件故障(VIN 和 GND 之间短路)

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309263/tps61027-failure-of-the-component-short-circuit-between-vin-and-gnd

器件型号:TPS61027

您好!

我正在使用 TPS61027DRCR 稳压器将4节电池(3.6V 至6.5V)转换为5V。 当我开始测试 PCB 时、我看到电流突然增加、因为输入电压(VBAT)和 GND 之间会产生短路。  当 TPS61027发生击穿时、发生此短路。  当我移除元件后、短路消失。

我附上了原理图和 PCB 的图像、以防有人在所发生的事情中看到错误。 请注意、R10未安装(如果需要、我刚做了封装)。 EN 引脚由一个由按钮和一个触发器控制的辅助电路置位(它在 VBAT 电压上被设定为高电平)。

提前非常感谢您的帮助!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    在原理图中我没有看到任何错误。 能否检查此器件是否出现故障、测试低侧 MOSFET 和高侧 MOSFET 是否仍然工作? 测试 SW 和 GND、SW 和 VOUT 体二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的帮助。 如何测试它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先你可以 。和 GND , SW 和 VOUT 体二极管,就像我说的