This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:IN48V OUT25V8A

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-LM25149DESIGN-CALC, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306149/lm5149-q1-in48v-out25v8a

器件型号:LM5149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5149-LM25149DESIGN-CALCLM5149

我们目前正在对输入为48V、输出为25V 和8A 的电源进行原型设计。
使用 LM5149-LM25149DESIGN-CALC 设置常量。

我的目标是使用简单的电路实现稳定的运行。

AEF (无输入滤波器)
UVLO 35V-30V
抖动已禁用
FPWM (将 PFM 连接到 GND)
外部补偿

我已经在 ISNS+中插入了一个1kΩ 和0.1uF 滤波器。
当负载电流大约为3A 时、它在150kHz 下稳定运行、但当负载小于2A 或大于4A 时、振荡频率会降至大约20kHz。 电流幅度增加、使电感器饱和并破坏 FET。
您能告诉我频率变化的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为原因在于您的布局。 噪声进入控制器会导致此问题。 您能否在此处上传原理图和布局? 或者首先、您可以尝试在 HS-FET 上添加一个10Ω 栅极电阻器、看看效果是否有所改善。

    谢谢你。  

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    程世鹏
    谢谢你。
    附件为电路图和电路板布局。
    我设计了两层板、因此我认为布局会很困难。
    向输出端添加330uF 电解电容器并将滤波器插入 ISNS+会变得更好一些。
    即使我短接 ISNS+输入并消除了影响,问题并没有消失,所以我认为可能有其他原因,所以我咨询了您。
    AEF 外围区域未安装且 IC 终端处于打开状态、但终端处理是否存在任何问题?
    现在、我将尝试栅极电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    选择 MOSFET 时会出错。 LM5149只有5V 驱动器、因此逻辑电平 MOSFET 适用。  ISC060N10NM6在此无法正常工作、因此我推荐 BSC070N10LS5。

    我认为在2层设计中需要添加一个栅极电阻器。 您可以尝试找到一种为高侧 MOSFET 添加栅极电阻器的方法、我认为情况会更好。

    谢谢。

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    程世鹏
    谢谢你。

    根据建议、我将其替换为逻辑电平 BSC070N10LS5。
    这种情况已大为改善。
    谢谢你。