This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:PRES 引脚置位

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310000/bq40z50-pres-pin-asserted

器件型号:BQ40Z50

如何理解已置位的 PRES 引脚的"四次测量的平均值"?


我猜它必须是连续四个采样的"高"?对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    这可能与1秒报告时间有关。  在 NORMAL 模式下、该器件每250ms 进行一次测量、但它将每1秒报告一次。 因此,4*250ms = 1秒。

    它会在一秒内获取四个样本的平均值并报告平均值。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 PRE 仅为0或1。 它不像电压或电流。

    如何对其求平均值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    这是一个更好的解释。 它看起来不是取平均值。 如果该位在4个样本(一秒)后为低电平、则设置 PRES 标志。  



    查看固件代码、最佳实践是依赖于第二个样本中的最后一次采样。 该函数以每秒四次的频率被调用。 最后一次调用 PRES 引脚时、它将决定 PRES 引脚的真实状态。 该函数主要查找下降沿、如果引脚朝下、则将设置 PRES 标志。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    查看固件代码、最佳实践是依赖于第二个样本中的最后一次采样。

    如果前三个样本为1、则只有最后一个样本为0。 它还将更改 PRES 引脚状态?

    我想它必须是连续的四个采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    最后一次采样应为1、否则 PRES 位将清零。

    此致、
    何塞·库索