This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:要使参数恢复默认设置、需要哪些条件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310807/bq27220-what-conditions-does-it-have-for-the-parameters-to-return-to-default

器件型号:BQ27220

您好、团队成员:

我的客户正在考虑 BQ27220并进行充电和放电测试、但他们发现 RemainingCapacity 在睡眠几个月并进行检查后接近默认值。
我们知道 BQ27220正常工作了解电池参数、但参数恢复为默认值需要什么条件? (例如、移除电池、软件复位等)

此致、

佐藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato:

    列出了电量监测计重置为默认设置的条件。  图4-1. 系统关断的电源模式图 TRM。  

    退出睡眠模式时、器件不会恢复默认设置。 电量监测计似乎已重启、或者电池被意外移除并重新插入。

    Flags()寄存器中的[ITPOR]位指示 RAM 配置已重置为默认值,需要使用 bq.fs 文件(golden image)进行更新。

    此致、
    何塞·库索