This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350采样与放大器 PCB 布局检查

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310866/ucc5350-ucc5350-sch-pcb-layout-check

器件型号:UCC5350

尊敬的 TI 员工:

我将讨论 UCC5350M 的 SCH 和 PCB 布局。
当 MOSFET 背靠背放置时、您可以帮助建议使用 SCH&PCB 布局吗?
1. UCC5350M 的钳位连接在 Rg.ext 之后、对吗?
2.是否需要使用单个电阻器来分隔走线? 因为我意识到是否没有钳位电阻器导致布线和网络名称相同、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CLAMP 引脚至栅极电容器的电阻值应为0欧姆。

    2.当您并行驱动两个开关时,通常人们不喜欢将所有的闸门短接在一起。 这可能会导致更均匀的电流共享。  

    但是、在这种情况下、两个开关是串联的、因此不应成为问题。 我不清楚自举电路如何适应负总线电压;您可能需要为此栅极驱动器使用隔离式偏置电源。

    此致、

    肖恩