This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:配置为 IBB

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A, TPS51386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311085/tps51397a-configured-as-ibb

器件型号:TPS51397A
主题中讨论的其他器件: TPS51386

我正在考虑使用 TPS51397A 作为 IBB 将12V 转换为-5V @~4A、并以 SNVA856B 为例。

 TPS51397A 是否存在任何会妨碍其用作 IBB 的具体情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以前没有将其用于 IBB 应用、但在理论上、它应该适合您的应用。

    仅用于 EN 和 PG 控制外部控制、您可以参阅 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62120 (修订版 C)

    根据您的电流要求、您还可以选择 TPS51386低电流器件

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我订购了评估板、调整了 R7、并在 Vin 和 Vout (在 IBB 配置中为 GND)之间放置一个电容。 它可正常用作 IBB (2.5A 时效率为88%)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题、很高兴知道这一点。

    裕昌