This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:BQ76PL536A 和 TIDA-00817

Guru**** 1539910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A, BQ79616-Q1, BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309335/bq76pl536a-bq76pl536a-and-tida-00817

器件型号:BQ76PL536A
主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1BQ79616

Hallo,

您能否共享 TIDA-00817中适用于 BQ76PL536A 器件的16节电池有源平衡参考设计的 Altium 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaren、

    您对此器件的预期是什么? 我们建议在新设计中改用 bq79616-Q1、因此 Altium 设计文件已从网站中删除。 它是新一代16S 器件、具有改进的特性集。 请查看器件、因为536的支持量非常有限。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    感谢您的答复。  我想设计一个可以实现16节电芯主动平衡的 BMS。 这实际上就是我不能选择 bq79616-Q1的原因。   bq79616-Q1 仅支持无源平衡。 如果您有另一个支持16秒主动平衡的芯片、我也可以继续进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaren、

    我们只有直接支持被动平衡的 IC。 在有源电池平衡方面、我们有下列文献中 TIDA-00817的参考设计:

    https://www.ti.com/lit/df/tidrn59a/tidrn59a.pdf?ts = 1704780960214&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    但此设计仅为 PL455设计、尚未转换为536。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您觉得如果我在基准设计 TIDA-00817中使用536而非 PL455、它也可以吗?  

    此致、

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、我可以    在参考设计中使用 BQ79616-Q1更改它。 你对主动平衡系统的评论有哪些? 我认为、我可以  像在参考设计 TIDA-00817中那样使用 BQ79616-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉分开发送短信、PL455 IC 正在参考设计 TIDA-00817的有源平衡16秒。 是否可以像基准设计那样使用 PL455? 如果我理解正确、实际上设计看起来正是我需要的。 PL455还支持16秒的有源平衡。 您对 ıt 有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaren、

    通过查看 EMB1428和 EMB1499的数据表、可以将其与 BQ79616配合使用。 从图1可以看出、616/455/536似乎没有停止与 EMB1428/EMB1499集成的固有要求:

    不过、EMB1499和 EMB1428似乎需要12V 外部电源。 BQ79616有一个 SPI 主控制器、如果 BQ79616要向 EMB1428发送命令、该控制器可以将 MCU 与 BQ79616隔离。 由于这些 IC 已有11年历史、我们无法对这些 IC 提供太多支持、因此我建议使用上面提供的链接和此处的主动平衡参考设计来创建使用536或616的原理图:

    16节锂离子电池有效平衡参考设计

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 您能否共享 TIDA-00817 Altium 文件?

    此致、

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaren、

    Altium 文件必须根据参考原理图创建、因为我们目前未提供 TIDA-00817 Altium 文件。

    此致、

    大卫