This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518EVM-878:开发板需要帮助

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, TPS92518EVM-878, LEDSPIMCUEVM-879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309820/tps92518evm-878-need-assistance-for-development-board

器件型号:TPS92518EVM-878
主题中讨论的其他器件:TPS92518、、 LEDSPIMCUEVM-879

我今天要联系您、寻求您的帮助、以开发利用基于 STM32微控制器的定制电子板以及您的 LED 驱动器(TPS92518)的产品。

我的团队和我最近收购了 LEDSPIMCUEVM-879和 TPS92518EVM-878这两个开发板、但没有达到所需的效果。

下面是我们的测试程序:

   -在 Windows 10计算机上安装随开发板提供的软件(根据支持的建议)。
   -在48V 电源下准备带有示波器监控的开发板(MCU +驱动器)。


   - TI 软件和开发板之间的连接->与示波器上可见的 SPI 帧的连接成功。
   -附件是使用您的软件计算的系统配置。


   -驱动程序寄存器中值的定义(十进制):
    * CONTROL_VALUE         = 31、   CONTROL_ADDRESS      = 0、
    * THERM_WARN_LMT_VALUE  = 159、THERM_WARN_LMT_ADDRESS      = 2、
    * LED1_PKTH_DAC_VALUE   = 23、   LED1_PKTH_DAC_ADDRESS   = 3、
    * LED2_PKTH_DAC_VALUE   = 23、   LED2_PKTH_DAC_ADDRESS   = 4、
    * LED1_TOFF_DAC_VALUE   = 28、   LED1_TOFF_DAC_ADDRESS   = 5、
    * LED2_TOFF_DAC_VALUE   = 28、   LED2_TOFF_DAC_ADDRESS   = 6、
    * LED1_MAXOFF_DAC_VALUE = 30、   LED1_MAXOFF_DAC_ADDRESS   = 7、
    * LED2_MAXOFF_DAC_VALUE = 30、   LED2_MAXOFF_DAC_ADDRESS   = 8、



当在软件上激活驱动程序的两个通道时、不会发生任何情况。 我们试图随机调整软件上可用的参数,在某些不可再现的时刻,通道2和通道1亮起几秒钟。

 仅通道2亮起、我们可以看到"PWM"框设置为"TRUE"

 仅通道1亮起、我们可以看到"PWM"框设置为"false"

有 LED 亮起时的这些实例的屏幕截图。 这些要素应能详细了解我们目前的配置和我们所面临的问题。 我们相信、您的团队提供更深入的专业知识可能有助于克服当前的局面。

如果可能、您能否指导我们实施的纠正步骤、或引导我们找到可能有用的其他资源?

我们预先感谢您对我们的要求的关注。 在您的宝贵帮助下、我们渴望在我们的项目中取得进展。

此致

Levesque 先生、法国 Obsta 公司嵌入式工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Levesque 先生,

    您能给我发送更高分辨率的图像吗?  我无法读取设置。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以首先尝试使用 EVM 用户指南中显示的设置作为起点。  您是否更改了组件值?  如果是、会怎么样?  此外、它是否还试图从任何时候开始?  如果是、我们可以采集 SW 节点、电感器电流和输出电压。   您要将什么用作负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    您可以在此共享文件夹中找到具有更高分辨率图像的 PDF 文件:: ://drive.google.com/file/d/1BaKdGKyyL4lUmybYjSfcwSqwS03IZTwD/view?usp=sharing  

    我还没有触及开发板的组件。 我只将跳线相应地添加到用户指南中,内容为:

    -在 J12上(使用2.2k 上拉电阻)/驱动器开发板
    -在 J8上(SPI_DO_IN 到 MISO)/驱动器开发板
    -在 J9上(SSN0到 SSN)/驱动程序开发板

    -在 J6-J7-J8-J9/MCU 开发板上
    -非触控跳线 JP1 (无信息)/ MCU 开发板

    我正在使用一个串12 XP-G3白 LED 串联,为我们提供35V 正向电压,即使与默认配置,没有发生任何情况。  

    此致

    Levesque 先生、法国 Obsta 公司嵌入式工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否验证了命令是否发送到了器件?  观察器件的 MISO、MOSI、SCK 和 SSN。  我刚准备了内部的 EVM、并会尝试在同一时间让我的设置开始运行。   

    -fhoude