This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:LM3643在导通模式下无输出电容器使用

Guru**** 2797275 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310940/lm3643-lm3643-used-without-output-cap-on-pass-mode

器件型号:LM3643

您好!  

由于一些空间限制、 在导通模式下、I`m 被迫在没有输出电容的情况下使用 LM3643。  

看起来只是一点下冲。  

是否有人使用了相同的配置?

谢谢

Luci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luci:

    如果您在导通模式下使用 LM3643、则可以移除电感器以节省空间、但仍然建议连接输出电容器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li  

    我知道建议使用输出电容、但根据测量结果、我们得到的 LED PWM 过冲更大一些。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucian:

    您能否提供您的原理图、布局和测量波形、以便我为您提供更好的建议。

    谢谢!