This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337-N:LM337KCS 和 LM337T/NOPB 的 θjc

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304473/lm337-n-jc-of-lm337kcs-and-lm337t-nopb

器件型号:LM337-N

大家好!

θjc 想知道 Δ R 之间的差异。

LM337T/NOPW 作为 LM337KCS 的替代产品、θjc Ω 的值有很大不同。

LM337KCS:3℃ / W

LM337T/NOPW:15.7℃ / W

区别是什么?

是因为器件内部的裸片高度不同吗?

如果有任何其他原因、您能否告诉我。

此致。

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,  

    问得好、是的、热性能的差异可能是一系列因素造成的。 芯片尺寸绝对是热性能以及封装差异中影响因素的一个因素。 封装尺寸和布局对热性能也有很大影响。 两个器件可以具有相同的裸片、但如果封装不同、则热性能会不同。

    这里、您要比较两种不同的封装、因此热性能并不是等效的。  

    谢谢!
    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    LM337KCS 中是否有 Ψjt 和 Ψjb 值?

    我想知道与 LM337T/NOPB 比较的情况。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,  

    遗憾的是、LM337KCS 是一款旧款  器件、我们未提供此器件的 Ψjt 或 Ψjb 信息。 但是、根据两个器件采用相同的封装类型、查看每个数据表中列出的热指标后、我想提供一些比较。  

    对于 μ Ψjb、我会期望 LM337KCS 与 LM337T/NOPB 有非常相似的 μ Ψjb。 这是因为 分热量的主要方法是通过电路板 、它们具有非常相似的 RθJA 值(分别为24.8C/W 和22.9C/W)、因此知道 LM337T/NOPB 为 Ψjb = 4.1C/W、我预计 LM337KCS 的范围是4.1C/W≤Ψjb≤4.6C/W。  

     两款器件的 RθJC (top)Ψjt 有很大的差异、Ψjt 很难 准确估算、但 LM337KCS 的 Δ I 应该更低 、因为其 RθJC (top)明显低于 LM337T/NOPB、而两款 RθJA 则非常相似。 我认为 LM337KCS 的范围为1C/W≤Ψjt≤2.1C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kire:

    感谢您的答复。

    Ryusuke