This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718EVM-049:BQ40Z50EVM-561

Guru**** 2577155 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307756/bq79718evm-049-bq40z50evm-561

器件型号:BQ79718EVM-049

大家好、我正在使用18S1P、电池组、BQ79718EVM-049用作监控器件、我 正在使用  BQ79718EVM-049用于 BMS 应用的单板、我已 根据数据表将 BQ79718EVM-049通过 USB 与 PC 连接到任何接口器件。 根据数据表、VBAT 设置为大于30V、但器件不会更新软件(BQ797XX 2.0.4)中的任何参数。

监控软件左下角 显示" USB2ANY/OneDemo device Hardware Connected"、但左上角显示" Device disconnected"。 (屏幕截图已连接)

请提供 有关使用此 BMS 卡的正确指导原则...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panjak:

    你圈出的底部项目是指被识别的 USB2ANY。 它不执行唤醒和 AUTOADDRESS 序列。 您将能够在 GUI 的其他部分内执行这些序列、例如在 Quick Start 页面上。  

    "器件断开连接"是指 BQ79718、因为您尚未唤醒和/或自动寻址器件。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    我已经完成了多次自动寻址和唤醒、但仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panjak:

    您能否测量 AVDD 和 DVDD 上的电压? 我希望确保这些都处于开启状态、以便可以为各自的内部电路供电。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Anthony P Pham、
    以下电压、我是在所述特定测试点发现的。
    1.PWR/电芯18至 GND = 32至61V (从外部施加)
    2. VSTACK 至 GND = 32至61V  
    3. BAT 至 GND = 32至61V
    4. ISO 引脚9至16 = 0V
    5. LDOIN = 0V
    6. NPNB=0V
    7.电池模拟开关全部在关闭位置。
    根据我们的观察、即使该器件从软件侧运行、该器件也处于睡眠模式。 它应在唤醒后立即生成 NPNB 信号、以便将分流器中的 LDO 打开...
    请建议开启相同功能的正确过程...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续前面的讨论、移除 J10跳线(Rx)后

    在指定测试点上观察到以下电压。

    1.PWR/电芯18至 GND = 42V (从外部施加)
    2.VSTACK 至 GND = 42V  
    3. BAT 至 GND = 42V
    4. ISO 引脚至 GND = 4.8V
    5. LDOIN 引脚至 GND= 5.9V
    6. AVDD  引脚至 GND = 4.96V
    7. TSREF 引脚至 GND= 0V
    8. NPNB  引脚至 GND = 6.5V
    9. REF_CAP  引脚至 GND = 0V
    10.电池模拟开关全部关闭。
    -当主板在控制音频模式下通过软件运行时,会观察到以下情况。  
    1.在提供的该时间发送"硬件复位"提示音后、电流下降至= 23mA
    2. 在提供的时间发送"唤醒所有设备"提示音时、电流降至= 37mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    让我安排一些时间在实验中、看看我是否可以使用您提供的项目重新创建。

    我最晚会在星期五之前得到回复。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panjak:

    当您执行以下操作时:

    1. PWR/电池18至 GND = 32至61V (外部应用)

    您是否要将电压从32V 更改为61V? 或者您是否观察到32V 至61V 范围内的振荡?

    此致、

    安东尼·范