This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:EVM 问题

Guru**** 2533770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310501/lm5148-evm-question

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件:LM5149

您好!

要测试 LM5148、哪个选项最适合 LM5149 EVM 的 LM25149EVM?

另外、能否只焊接 LM5148、 或者真正地应该断开 NC 引脚?

谢谢你。

-阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto、

    这两个器件都可以互换使用、如果需要400kHz 或更高的电压、推荐使用 LM5149 EVM。

    如果您需要小于40V 的输入电压和2.1MHz、则 LM25149EVM 会为此进行优化。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢奥兰多!