This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:来自外部源的 SYNCIN

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304275/lm5146-syncin-from-external-source

器件型号:LM5146

从外部源驱动 SYNCIN 输入的理想方法是什么?

在启用电源之前、这个电源是否存在并且稳定、之后? 还是无关紧要?

使用外部 SYNC 时钟时、是否应移除到 VCC 的20K 上拉电阻?

在随附的原理图中、使用 LTC6908IS6-1生成同步输入、其中存在20k 上拉电阻器、并且5V 电源在3.3V 电源电压之后开启、它会导致3.3V 电源不稳定且无法恢复、直到断电并且通过取消填充 R419从 SyncIN 中移除频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    器件上电后、同步时钟进入了吗?

    同步频率是否接近 RT 频率? 您是否看到了同步波形的示波器屏幕截图、您能否共享它?

    请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、器件上电、然后当 Vout 高到足以为5V 升压供电时、SYNC 时钟进入。 SYNC 频率设置为相同的(在10kHz 中心频率范围内)、不同之处在于 SYNC 频率是用于缓解 EMC 的展频、并在中心频率的±10%处扩展。 SYNCIN 为蓝色、3.3V 输出为绿色。 在应用 SYNCIN 之前、3.3V 输出实际上并不能达到稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    这是在软启动期间吗? 启动看起来不稳定或负载可变。

    如果 移除了 SYNCIN、它是否正确加电?

     SYNC 是否也 假设为5V 振幅? 它看起来是4V。  

    请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是移除 SYNCIN 后的波形(未填充 R419)。 我留下了重叠的频率、仅供计时参考、因为它未连接。 如您所见、SYNC 应具有5V 的振幅、但在3.3V 电压轨变得足够高之前、无法将5V 电压轨升至足够高的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    启用3.3V 之前会发生什么情况? 在启用之前、它看起来不是 一样的波形。

    另外还有 SYNC 信号、在一种情况下、它会立即开始切换、在另一种情况下、它会进行一些上升、下拉、等待、然后开始切换。

    是否能够在器件上电后应用 SYNC 信号?

    请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦5V 电压轨超过2.7V、SYNC 在两种情况下都将立即开始切换。 然后、振幅跟随其电压输入上升和下降、同时尝试从3.3V 中提升5V 电压。

    我运行了一个测试、在3.3V 之后施加了 SYNCIN、随后5V 电压轨又升了、这也导致3.3V 电压轨变得不稳定、正如我预期的那样、所以应用 SYNC 时似乎没有关系。 在过去、对于采用相同架构的其他 TI 控制器、我也没有遇到过这个问题。

     蓝色为3.3V、红色 SYNCIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    但同步输入似乎实际上会影响调节。  

    如果 SYNCIN 频率与自由运行频率相同(可能最好仔细检查)、则同步应该可以正常进行。

    同步节点可能存在噪声耦合并与转换器的稳定性相互作用、此同步布线是否靠近小信号布线 FB、COMP、SS 或 RT?  

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我突出显示了 SYNCIN。 FB 就在右边一小部分、但与其他任何部分都不近。

    syncin 上的扩散可能是个问题吗? 它只是调制后的10%、因此似乎处于数据表中指定的-20%/+50%标称限值范围内。 示波器显示的最小频率可能为~225kHz、最大值为~275kHz。

    SyncOut 看起来正确、当存在时与 SyncIN 匹配、当不存在时为~260kHz、因此 Rt 设置正确。

    任何可以提供帮助的示波器跟踪? 也许不会在圣诞节前得到它,但可以在新年后得到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这位负责的工程师现在不在办公室了。 TI 响应可能会在假日季的年末部分延迟至2024年1月2日。 感谢您的耐心。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个仍然是开放的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您的小信号布局没有那么好、尤其是关于 FB 放置和布线。

    较低的 FB 电阻器理想地放置在靠近 FB 和 AGND 引脚的位置、以尽可能减少噪声易感性。

    此外、还应尽量减小 FB 到 COMP 环路。

    也许您可以将 FB 阻抗降低10倍、这应该会降低噪声降低。

    但是、更改 FB 电阻时必须重新计算补偿值、请使用快速入门计算器。

    https://www.ti.com/tool/LM5146DESIGN-CALC 

    另请参阅布局示例和 EVM 中 R10较低 FB 电阻器位置。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在为补偿测试一些新值、正如您建议的那样。 您引用的 Design Calc 电子表格提供的值与 webench 不同,因此我将首先使用当前 FB 值进行尝试,如果不起作用,则使用新的 FB 值进行尝试。 我将告诉您测试是如何进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Orlando、只需更改补偿值、便可立即使用 SyncIN 并确保电源稳定。 不过、在电源上进行负载测试时、稳压电压在8.5A 负载下拉至~3V。 您是否认为更改 FB 值和补偿可以提高负载性能? 或者这是一个单独/不相关的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    是300mV 的瞬态压降还是300mV 的稳态?

    如果是稳态、可以探测 FB 节点电压吗?

    35mΩ 串联电阻的预计压降为300mV、但对于 PCB 而言、这一压降相当高。

    请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是稳定状态。 我没有先探测节点电压、但已经改变了 FB 值和补偿。 它现在运转良好。 谢谢。