This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:TPS78418QDBVRQ1

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784, TPS784-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310135/tps784-q1-tps78418qdbvrq1

器件型号:TPS784-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS784

尊敬的团队

我对 TPS78418QDBVRQ1有2个问题。

1)建议输入电容至少为1uF ,但目前在我们的 PCBA 中输入电容为100nF ,输入功率由 SBC 提供,输出电容为10uF。  

这100nF 对于应用是否合适?  

2) 2)是否有 CSR 曲线? 有一个1 Ω 电阻器与4.7uF 输出电容器串联、它在稳定区域范围内吗?

(上述问题是由于 TPS76318QDBVRQ1和  TPS784的停产引起的,、我们不想更改我们的 PCB 设计。)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    1. 100nF 或0.1uF 是 TPS784-Q1的最小建议电容。  

    2.我们没有 CSR 曲线、但只要输出电容器 ESR 低于1Ω、就应在推荐条件下运行。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin

    非常感谢您的快速回复!

    1.我们是否有关于 输入电容对 LDO 影响的指南?

    2."ESR 低于1欧姆"、不包括"外部添加电阻器"、对吗?  如下所示、我们确实有一个与输出电容器串联的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    当然、我很乐意在您考虑整合新器件时为您的问题提供支持。  

    1. 较大容值的输入电容可以改善 LDO 的负载或线路暂态响应。  

    2.正确,这是指输出端的总 ESR。 您的电容器数据表列出了 ESR 吗?  

    我在  数据表中找到了 ESR 与 Cout 曲线(图6-82)。  

    Br、

    埃林