Thread 中讨论的其他器件:TPS784
尊敬的团队
我对 TPS78418QDBVRQ1有2个问题。
1)建议输入电容至少为1uF ,但目前在我们的 PCBA 中输入电容为100nF ,输入功率由 SBC 提供,输出电容为10uF。
这100nF 对于应用是否合适?
2) 2)是否有 CSR 曲线? 有一个1 Ω 电阻器与4.7uF 输出电容器串联、它在稳定区域范围内吗?
(上述问题是由于 TPS76318QDBVRQ1和 TPS784的停产引起的,、我们不想更改我们的 PCB 设计。)
谢谢!