This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:输出电压快速上升

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311208/ucc2818a-the-output-voltage-is-rising-rapidly

器件型号:UCC2818A

您好!

我对启动行为有疑问。 由于输出电压快速上升、因此在软启动结束之前输出电压已达到指定值(380V)。 我 怀疑这是因为启动时的占空比很大、并且上升迅速。 是否可以通过更改 PKLMT 设置来放宽输出电压的上升? 此外、PKLMT 限制是否仅在启动时起作用? 还是始终有效?

e2e.ti.com/.../UCC2818A.pdf

我将我的电路与数据表上的典型应用电路进行了比较、但是我无法区分它们之间的区别。 因此、我希望您看一看电路图。 是否可以通过私人消息相互通信?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、  

    感谢您关于 UCC2818A PFC 控制器启动行为的问题。

    软启动说明(数据表第11页的第9.3.5.11节)表明了 SS 电压控制启动期间的 VAOUT 误差电压。  
    因此、Vvaout 随着 VSS 的上升而上升。  由于 Vout 上升过快而无法避免过冲、因此我认为 可以增大 SS 电容以减慢 VAOUT 的上升速度并保持较小的占空比。   

    PKLMT 函数一直在工作、所以不适合用来限制启动期间的电流。   

    我给大家发送了一封私信、想分享您的电路图。   

    此致、
    乌尔里希