您好
我们在此产品的电路板上放了5个、经过长时间加速老化测试(功率60℃ 85%RH 720Hr)后、测试正常。 但是、在高温湿度下存放一段时间(80℃ 85%RH 96小时)后发现1个比较异常、用万用表测试电源芯片没有发现电压输出
您能帮助确认原因吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们在此产品的电路板上放了5个、经过长时间加速老化测试(功率60℃ 85%RH 720Hr)后、测试正常。 但是、在高温湿度下存放一段时间(80℃ 85%RH 96小时)后发现1个比较异常、用万用表测试电源芯片没有发现电压输出
您能帮助确认原因吗?
谢谢你。
嗨、营交、
感谢您的提问。 这是异常行为。 在 TI.com 上、您可以将给定器件的"资格"摘要拉至下方。 https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800 我针对此特定器件收集了此信息、请参阅下面列出的信息。 对于 TPS7A2025PYCJR、它在96小时内使用130C/85%RH 进行了测试、其中很多25款器件都通过了此认证。
谢谢!
麦基拉
嗨、营交、
感谢您的澄清。 请参阅我们可靠性工程师的回复。
1) 1) 这是将封装连接到电路板的不受控制的过程。 Re 焊接或重新焊接的单元可能没有足够的焊料余量来形成坚固的接头、从而导致接头较弱。 在 TI、我们不描述返工或重新焊接到电路板上的器件的可靠性、因此很难对使用热风枪重新焊接的器件的可靠性发表任何评论。
2)使用热风枪的重新焊接装置的可靠性能最有可能导致焊点故障。
谢谢。
麦基拉