This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IGBT 爬电距离>15mm 驱动器器件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307095/creepage-distance-15mm-driver-device-for-igbt

主题中讨论的其他器件:UCC21750

您好、专家:  

客户需要 适用于 IGBT 的爬电距离>15mm 的驱动器器件、您有什么建议吗? 谢谢。   

Br

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi、

    我们要将其移至相应的支持论坛。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您联系我们。  我们的大多数团队成员本周因在美国度假而不在办公室。

    在我们提出建议之前、您能为我们回答一些问题吗?

    您是否需要单通道或双通道隔离式栅极驱动器?

    我们知道您需要的工作电压是多少吗?

    这需要汽车级还是工业级?

    您需要爬电距离大于15mm 的器件有何特殊原因? 换句话说、如果我们无法获得具有15mm 爬电距离的驱动器、通过机构认证的增强型隔离式驱动器是否可以正常工作?

    我们的团队成员会尽快与您联系。

    此致、

    里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    您是否有客户对此提供的任何更新?  尽管15mm 是非常高的爬电距离、但我们可提供各种隔离式栅极驱动器、可满足客户的要求。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    感谢您的跟进。  

    客户需要单通道隔离式栅极驱动器、工业级驱动器等可与 UCC21750相同。 请帮助推荐一个合适的。 谢谢  

    Br

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    TI 正在发布采用 DWL 封装的 UCC5350M-Q1: https://www.ti.com/lit/ml/mpss116/mpss116.pdf

    它具有大约15mm 的间隙和更大的爬电距离。 它很快就会提供样片。

    此器件是否能够满足客户的要求? 如果没有、还需要哪些附加功能?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!  

    我们是否有任何行业标准、并且已经是 RTM 器件?

    Br

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    IEC 60664-1 ED3是 TI 用于确定"承受瞬态过压的间隙"的标准。 这将是第一款具有 DWL 封装的 TI 栅极驱动器。

    此致、

    肖恩