This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2807-1:一些关于2807数据表的查询

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC2807-1, UC2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305031/ucc2807-1-some-queries-on-2807-datasheet

器件型号:UCC2807-1
主题中讨论的其他器件: UC2842、UCC28C42

大家好!

我有一些关于 UCC2807数据表的问题。  

产品说明书未提及电流限制检测(CS 引脚上)和 PWM 信号复位之间的延迟。 UCC2807-1的延迟是多少。  

2.在电流检测部分的数据表中有一个参数 COMP 到 CS 偏移。 您能帮助我理解一下这个参数吗?

3.我们在峰值电流模式控制中使用 UCC2807来控制正向转换器。 在空载时、转换器会表现出突发模式/周期跳跃操作。 但是、我想知道控制芯片如何确定/计算启动/停止突发模式所需的电压上限阈值和下限阈值。  

谢谢!

此致

萨米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samir:

    回答您的以下问题:

    产品说明书未提及电流限制检测(CS 引脚上)和 PWM 信号复位之间的延迟。 UCC2807-1的延迟是多少。  

    • 不是 UCC2807的测量参数、但如果您观察类似的通用 PWM (如 UC2842 (双极性工艺))、我们将 CS 指定为输出延迟典型值150ns 和300ns MAX、并将 UCC28C42 (BiCMOS 工艺、与 UCC2807类似)指定为典型值25ns 和70ns MAX。 CS 到输出延迟是从 CS 达到阈值到输出脉冲在下降至其高电平90%之间的时间。 有关 CS 至 PWM 复位脉冲延迟的部分是为 UCC28C42严格指定的延迟时间(最大值为70ns)的一个子集、且该总延迟时间的最大部分是通过栅极驱动器级的传播延迟。  

    2.在电流检测部分的数据表中有一个参数 COMP 到 CS 偏移。 您能帮助我理解一下这个参数吗?

    • COMP 至 CS 失调电压基本用于指定误差放大器输出(COMP)所示二极管的压降、该压降通常约为1.1V、但也可接近1.65V。

    3.我们在峰值电流模式控制中使用 UCC2807来控制正向转换器。 在空载时、转换器会出现突发模式/周期跳跃操作。 但是、我想知道控制芯片如何确定/计算启动/停止突发模式所需的电压上限阈值和下限阈值。  

    • UCC2807没有突发模式/脉冲跳跃运行。 一个具有真正脉冲跳跃的控制器执行的操作类似于在一个最小占空比上进行切换、然后在每个第 n 个脉冲上跳过。 一些控制器甚至会更改为迟滞模式以实现脉冲跳跃。 可以通过不同的方法来实现这一点、但这是特意以可控方式实现的、从而使输出保持在稳压状态。 脉冲跳跃也会影响输出电压纹波、但同样、这是以受控且可预测的方式完成的。 当 UCC2807 COMP 电压降至最小阈值以下时、脉冲将停止、直到 COMP 电压恢复。 这不受控制并且有些随机。 脉冲会随机出现、然后下降、而不是定期跳跃。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的答复。  

    对于芯片关断时在 CS 端子达到电流限制与 PWM 输出之间的时间、我仍然感到困惑(不包括栅极驱动器部分)。 在上面的响应中、您提到了2842和28C42的两个不同值。 我应该考虑哪一个。  

    3.我知道 UCC2807中没有嵌入的脉冲跳跃操作。 例如、空载时的输出电压具有大约200mVpp 的纹波。 输出电压波形如下所示

    在电压上升期间、我可以看到大部分的开关操作、在电压下降期间、只能看到几个开关操作。 斜升和斜降时间由输出电容器决定、但什么决定了该电压纹波中的上限阈值和下限阈值。  正如您提到的、COMP 引脚电压是 反映转换器所需电流量的一种电压、它决定了该 行为。 您能进一步说明一下这个问题吗?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samir,

    UCC28C42响应时间将接近于您对 UCC2807-1的预期。  ΔV 您所示的输出电压纹波测量值、Δ V =500mVpp、而不是200mVpp。 最大峰值斜降由 TON 决定、最小峰值斜降由 toff 决定。 波形显示了一个在 CCM 下运行的欠阻尼正向转换器、该转换器处于最大输入电压/接近最大输入电压。 TI Power Stage Designer 是一款了解基本波形和工作模式(DCM 与 CCM)的简单工具。 请下载并试用一下? 这是一款免费的工具、易于使用、可与大多数主流电源拓扑配合使用、您甚至可以对控制环路进行建模。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的及时响应。 因此、UCC2807-1的延迟类型将是最大70ns。 是的、纹波大约为500mVpp 、但我只是想将其显示为空载条件下的输出电压波形(形状)示例。 考虑下图中的输出电压波形和开关信号。

    在斜升期间、  我们可以看到开关实例、而斜降则看不到任何开关。 我将其作为突发模式运行、当电压达到上限阈值时、开关操作停止、当输出电压降至某个阈值以下时、开关操作再次启动。 但我想知道是什么决定了开关突发停止在哪个电压电平以及在哪个电压下再次开始开关突发。 例如上图中的 Voutnom+100mV 开关突发停止确定我将使用 TI Power Stage Designer 来设计控制参数  

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关启动/停止由 FB/COMP/CS 决定。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steve!

    感谢您的及时响应。  可导致脉冲停止的 COMP 引脚的最小阈值是多少? 我在数据表中找不到与此相关的信息。 另外、您能否详细介绍从 COMP 引脚到 PWM 比较器之间的分压器(如功能方框图中所示)?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COMP 最小阈值不是测量的参数、因此未在数据表中指定。 我可以告诉您、25°C 下的典型阈值约为1.4V、但不能保证、可以预期变化过程/ tol/温度。 我提出的最佳建议是将 COMP 拉至0.5V 以下。

    史蒂夫