This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:KSET 参数可变性

Guru**** 2389620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311603/bq25170-kset-parameter-variability

器件型号:BQ25170

您好!

我们正在对 bq25170进行最坏情况分析 、KSET 介于270至330之间。我们计算出需要大约715欧姆的电阻。

问题在于电流范围广。  我们采用715欧姆的374mA _min 和467mA _max 计算得出。

我们是否正确运行这些计算?  

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好

    KISET 值为300 +/- 10%、电流将具有相同的+/- 10%变化。  计算结果看起来是正确的。